器件型号:BQ27GDK000EVM
您好!
根据我当前研究的要求、我必须同时使用 BQ27z561EVM 电池电量监测计和 BQ27GDK000EVM 套件来验证一些电池型号。 我按照"电量 监测计开发套件快速入门指南"(http://www.ti.com/lit/ml/sluub24/sluub24.pdf) 将这两个仪器连接起来、如 sluub24.pdf 中的图所示:
系统根据电流和电压校准指南进行校准。 现在我遇到了一个问题:在充电过程中,我将充电电流设置为 C/2 (1600mAh),而实际充电电流仅为780mA。 有人可以帮我解决这个问题吗? 我是这个领域的新手、如果需要任何其他信息来解决这个问题、请告诉我。 我将进行更新。
谢谢、
Wenlong