This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:对于 BQ27z561EVM 和 BQ27GDK000EVM 构建的系统、充电电流不会按预期运行

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786539/bq27gdk000evm-charging-current-does-not-behaves-as-expected-for-the-system-constructed-by-bq27z561evm-and-bq27gdk000evm

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

根据我当前研究的要求、我必须同时使用 BQ27z561EVM 电池电量监测计和 BQ27GDK000EVM 套件来验证一些电池型号。 我按照"电量 监测计开发套件快速入门指南"(http://www.ti.com/lit/ml/sluub24/sluub24.pdf) 将这两个仪器连接起来、如 sluub24.pdf 中的图所示:

系统根据电流和电压校准指南进行校准。 现在我遇到了一个问题:在充电过程中,我将充电电流设置为 C/2 (1600mAh),而实际充电电流仅为780mA。 有人可以帮我解决这个问题吗? 我是这个领域的新手、如果需要任何其他信息来解决这个问题、请告诉我。 我将进行更新。

谢谢、  

Wenlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenlong、
    要为电池充电、您需要 CC/CV 配置文件。 您的 CV 是什么? 您可能已经达到 CV、因此电流已经降低。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx。

    感谢你的答复。

    当前使用的 CV 为4.2V。 我还有一个问题、我是否应该将 CC/CV 配置文件上传到监测计? 如果是、我该怎么做? 上传化学 ID 时、我以为 CC/CV 配置文件已配置。

    我在此附上我正在使用的 CC/CV 配置文件:

    当我尝试为20% SOC 电池充电时、发现了我之前描述的问题。

    我认为它应该处于 CC 充电过程中、当 SOC 为20%时、对吧?

    谢谢、

    Wenlong

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wenlong、
    提供日志文件。 另外、要正确使用 GDK、请观看以下链接中的视频

    training.ti.com/gauge-development-kit-gdk-overview

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Onyx。

    从该链接的视频中、我找不到有关将 CC/CV 配置文件上传到电池电量监测计的信息。 开始充电之前、

    在我的案例中、CC/CV 配置文件在 我开始循环之前已经更新。 我配置了以下指南和文章建议的所有参数:

    -如何使用监测计成功执行学习周期(https://training.ti.com/how-perform-successful-learning-cycle-gauges)

    -如何运行 Impedance Track 电量监测计学习周期(https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/03/02/how-to-run-a-learning-cycle)

    - CC-CV 充电曲线(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/762439?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=charge%20profile)

    我附上我在下面设置的参数:

    我认为这些参数已正确设置并写入电池电量监测计。 问题是由 bqStudio 在充电过程中未正确显示 SOC 引起的、下图是充电过程中的快照:

      

    根据 NCR18650B 数据表(https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf)、快照中的电流和电压正确、但 SOC 不正确。 您认为这是我问题的原因吗?

    此致、

    Wenlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行学习周期之前、您还需要确保选择了正确的化学默认配置文件。

    我还会检查 Qmax 和 Ra 表是否已更新。

    然后、可以根据我们在 e2e 上发布的有关电量监测精度计算的博客文章来计算精度。