This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:CAN#39;t LOAD

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604401/ucc2897a-can-t-load

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

使用 UCC2897A 设计直流/直流电源,但现在电源无法加载(只能加载 大约50mA)

 DC/DC 的参数如下:

输入:60-100V 直流  

输出:48V/10.5A

调试

1、DNP TL431 CC 环路

2、使用电阻来检测 低侧 MOS 中的电流、从而消除 CT

问题:

1、 是否有 调试建议?

2、 是否有关于变压器设计的建议?  您能否提供 UCC2897A 变压器 设计的计算方法?

sch 和变压器图为 attached.e2e.ti.com/.../UCC2897A-sch-and-transformer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我已要求一位应用工程师回复您的帖子、您很快就会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的回复。
    我期待 AE 的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能否向我们展示 一下您说过的"电源无法加载"条件下的 Vout、VDD、VCC 和 VCS 波形。

    谢谢

    Oliver