Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A Thread 中讨论的其他器件: TL431
使用 UCC2897A 设计直流/直流电源,但现在电源无法加载(只能加载 大约50mA)
DC/DC 的参数如下:
输入:60-100V 直流
输出:48V/10.5A
调试
1、DNP TL431 CC 环路
2、使用电阻来检测 低侧 MOS 中的电流、从而消除 CT
问题:
1、 是否有 调试建议?
2、 是否有关于变压器设计的建议? 您能否提供 UCC2897A 变压器 设计的计算方法?
sch 和变压器图为 attached.e2e.ti.com/.../UCC2897A-sch-and-transformer.docx