Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 大家好、
您能否告诉我 图52的以下测试条件。 环路响应和扭矩?
-注塑电压水平
- TPS54A20环路响应的建议测试条件
-是图52模拟数据还是实际测试数据?
-他们在进行环路响应时是否需要注意什么?
我的客户采用了 Loop Response、但其数据在轻负载或低于50mV 注入电压时不好。
他们 认为、如果他们遵循 TI 建议的测试条件、他们可以获得相同的环路响应。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Kai