This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:图52的 TPS54A20数据表测试条件。 环路响应

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656201/tps54a20-tps54a20-datasheet-test-condition-of-figure-52-loop-response

器件型号:TPS54A20

大家好、

您能否告诉我 图52的以下测试条件。 环路响应和扭矩?

-注塑电压水平

- TPS54A20环路响应的建议测试条件

-是图52模拟数据还是实际测试数据?

-他们在进行环路响应时是否需要注意什么?

我的客户采用了 Loop Response、但其数据在轻负载或低于50mV 注入电压时不好。

他们 认为、如果他们遵循 TI 建议的测试条件、他们可以获得相同的环路响应。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注入电平很可能为31.6mV、但我无法肯定地说。  这是我通常使用的级别、但我会根据图的质量进行上下调整。  它肯定是测量数据、而非仿真数据。  让我知道他们使用的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题由直接电子邮件处理