Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
您好!
我们使用的是 TPS61088RHLR 升压转换器。 系统的设计如下所示。
(1)输入电压:3.4 - 4.2V (2)输出电压:5V (3)输出电流 : 6A (4) Fsw = 600kHz
问题1: 根据 TPS61088RHLR 建议的布局、SS 引脚电容器连接到 PGND、其中如原理图所示、连接到 AGND。 我们需要确认放置位置并根据更改连接。 正确的连接是什么?
例如、2 满负载时有6A 负载电流。 因此、最大功耗为30W、最大功耗为2.72W。 但平均功耗几乎是最大值的一半。 我们需要计算上述条件下的 PCB 铜散热器面积。 您是否有任何工具可用于计算升压转换器上方的散热器面积? 请提供注释以计算升压转换器中的平均功耗(如果有)
此致、
Mihir