Zigbee 3.0 新功能介绍 - 点击前往观看视频
E2E 中文论坛工程师 Alvin 将为大家讲解 Zigbee 3.0的新特性,以及入网介绍和 Zigbee Green Power 功能介绍。
TI目前比较新的ZigBee3.0产品为CC2652R以及CC1352R/P.
这里着重讲一下CC1352P这个料,很多客户会选择加PA在产品上,CC1352P则是内置PA可以供大家使用。
CC1352P可以用单独一颗料完整远距离传输,减少产品整体体积大小。
。。。。。。。。。
蓝牙 5 新特性及应用介绍 - 点击前往观看视频
E2E 中文论坛的技术支持工程师 Viki 将为大家讲解蓝牙 5 的新特性及应用实例。
蓝牙5实现了多方面的增强,一是更快的传输速度,是蓝牙4的2倍,
如果使用私有模式的话,速度还可以更高;
二是更远的传输距离,在不增加功耗的前提下,提高接收灵敏度,
从而实现相当于原来4倍的通信距离,可以实现整个房子的信号覆盖;
三是扩展至8倍的广播数据包容量,极大地提升了广播承载能力,
很多对数据量有要求的应用可以更放心地选择蓝牙5。
。。。。。。
前排支持!
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
从文档中可以看到蓝牙 5 新特性包括以下几点
1. 更宽广的范围能够实现点对点和星型网络,从而为安保系统、照明、烟雾探测器和门锁等智能住宅应用提供可靠的全屋覆盖。TI的SimpleLink超低功耗无线MCU可提供业内领先的RF性能,相较于同类产品具备更宽泛的连接范围和更稳健的连通性,而Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性。
2.更快的速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用。在医疗、体育和健身等应用中,传输大量数据时的速度也将会加快很多,从而提供更好的用户体验。结合Bluetooth 4.2所带来的数据长度扩展,Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的CC2640无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度。
3.增强的广播能力将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。
以上特点已达到该领域领先地位, 希望不断开发出更高层次的技术
新特性(1) 2 倍 BLE 带宽提升: 在 BLE4.2 的 1Mbps 的 PHY 增加可选的 LE Coded 调制解调方式, 支持 125kbps 和 500kbps, 同时增加一个可选的 2Mbps 的 PHY。(2) 4 倍通讯距离提升: 通过上述降低带宽提升通讯距离同时保持功耗不变。 而且允许的最大输出功率从之前的 10mW 提升至 100mW。(3) 8 倍广播数据容量提升: 从 BLE4.2 的 31 字节提升至 255 字节, 并且可以将原来的 3 个广播通道扩展到 37 个广播通道。 增加通道选择算法#2。
增加 LE Coded 模式和 LE 2M PHY
可以将原来的 37 个数据通道演变为第二广播通道
广播数据包提升至 255 字节。
广播数据包类型增加。
努力进步
Bluetooth 5带来新的优势有
Bluetooth 5的具体应用案例有