This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【视频】E2E 中文论坛支持工程师给大家讲解蓝牙5新特性以及Zigbee 3.0新特性

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2652R, CC1352P, CC2652RB, CC2640, CC2630, CC2640R2F, CC2642R, TIDA-050007

 Zigbee 3.0 新功能介绍 - 点击前往观看视频  

E2E 中文论坛工程师 Alvin 将为大家讲解 Zigbee 3.0的新特性,以及入网介绍和 Zigbee Green Power 功能介绍。 

TI目前比较新的ZigBee3.0产品为CC2652R以及CC1352R/P. 

这里着重讲一下CC1352P这个料,很多客户会选择加PA在产品上,CC1352P则是内置PA可以供大家使用。

CC1352P可以用单独一颗料完整远距离传输,减少产品整体体积大小。

。。。。。。。。。

蓝牙 5 新特性及应用介绍  - 点击前往观看视频  

E2E 中文论坛的技术支持工程师 Viki 将为大家讲解蓝牙 5 的新特性及应用实例。

蓝牙5实现了多方面的增强,一是更快的传输速度,是蓝牙4的2倍,

如果使用私有模式的话,速度还可以更高;

二是更远的传输距离,在不增加功耗的前提下,提高接收灵敏度,

从而实现相当于原来4倍的通信距离,可以实现整个房子的信号覆盖;

三是扩展至8倍的广播数据包容量,极大地提升了广播承载能力,

很多对数据量有要求的应用可以更放心地选择蓝牙5。

。。。。。。

  • 观看了蓝牙5的新特性介绍这个视频,这个视频主要分三大块介绍了蓝牙5的新特性:高速模式、数据宽范围、发送能力。首先介绍高速模式,相比于BT4.0、BT4.2,BT5.0,在PHY底层数据传输速率可以达到2Mbps,应用层数据速率达到1.4Mbps。其次在数据宽范围,由于底层PHY采用了新的编码方法使得数据接收更灵敏,感应能力是之前的四倍。最后在发送能力这块,由于提升了广播范围,发送的数据比之前更多,满足不同的应用场景对大数据量的需求。
  • 从文档中可以看到蓝牙 5 新特性包括以下几点

    1. 更宽广的范围能够实现点对点和星型网络,从而为安保系统、照明、烟雾探测器和门锁等智能住宅应用提供可靠的全屋覆盖。TI的SimpleLink超低功耗无线MCU可提供业内领先的RF性能,相较于同类产品具备更宽泛的连接范围和更稳健的连通性,而Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性。

    2.更快的速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用。在医疗、体育和健身等应用中,传输大量数据时的速度也将会加快很多,从而提供更好的用户体验。结合Bluetooth 4.2所带来的数据长度扩展,Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的CC2640无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度。

    3.增强的广播能力将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。

    以上特点已达到该领域领先地位, 希望不断开发出更高层次的技术

     

  • 观看了蓝牙5的视频介绍,和蓝牙相关的资料。其中,对低功耗蓝牙在TWS设计中的应用很感兴趣。TWS的设计中,由于空间面积的原因,使得耳机电量非常的少,而有效的传输,和单耳接听,双耳无线蓝牙连接的低功耗设计,可以极大的提高用户的使用体验,具有很好的市场应用和推广前景。
  • 新特性
    (1) 2 倍 BLE 带宽提升: 在 BLE4.2 的 1Mbps 的 PHY 增加可选的 LE Coded 调制
    解调方式, 支持 125kbps 和 500kbps, 同时增加一个可选的 2Mbps 的 PHY。
    (2) 4 倍通讯距离提升: 通过上述降低带宽提升通讯距离同时保持功耗不变。 而且
    允许的最大输出功率从之前的 10mW 提升至 100mW。
    (3) 8 倍广播数据容量提升: 从 BLE4.2 的 31 字节提升至 255 字节, 并且可以将原
    来的 3 个广播通道扩展到 37 个广播通道。 增加通道选择算法#2。


    增加 LE Coded 模式和 LE 2M PHY

    可以将原来的 37 个数据通道演变为第二广播通道

    广播数据包提升至 255 字节。

    广播数据包类型增加。

  • 看了德州仪器Viki老师的讲解,了解了蓝牙5的三个新特性
    1.双倍的速度。 由于在较短时间内传输相同数量数据,因此降低了功耗。同时减少了无线电接通时间,改善了无线共存。使用2Mbps模式一个缺点是它具有减小传输范围的潜在可能,因为较高的速度导致接收端无线电灵敏度降低。
    2.四倍距离。蓝牙5将把通信距离提高至原来的四倍。这意味着BLE技术终于可用在智能家居里面了,用户可以通过BLE来控制家里的智能产品,从智能灯泡到智能锁,现在一家之中的智能设备都可以用BLE来连接。相比耗电量巨大的WiFi技术,BLE用于智能家居产品的优势非常明显。
    3.八倍广告消息容量。在蓝牙5.0中,引入了一种新的广告模式:扩展广告。扩展广告允许每个数据包发送最多255个字节的有效负载数据,而不是原始的31个字节限制。蓝牙5广告数据容量的增加,信标现在可以传输更多的数据,解锁更多新的物联网应用和用途。蓝牙5广告数据容量的增加,信标现在可以传输更多的数据,解锁更多新的物联网应用和用途。
    蓝牙5的这些新的特性拓宽了应用,介绍了CC2652RB等新产品新技术,蓝牙5 引入潜在的新物联网应用,无论是在移动端还是嵌入式端,都不可避免会被广泛采用!
    不仅如此,下面的一些诸如“如何测量BLE的功耗”、“TI Bluetooth 方案 FAQs 常见问题解答”、“解锁SimpleLink™ CC2640无线MCU的隐藏功能”等等技术或解决方案的介绍,从不同的角度不同的应用场景等方面,详细阐述蓝牙5的技术优势和应用前景,让我们更多更好的了解新技术新应用带给我们的变化,学习知识同时开拓视野,增加了对行业发展的信心和实现共赢的方向,大家一起努力实现吧!!
  • 1. TI zigbee产品 介绍
    CC2630/50, CC2652R, CC 1352R ,CC1352P
    2. BDB commissioning 入网介绍
    a.coordinator需要参数
    BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION
    BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING
    BDB_COMMISSIONING_MODE_FINDING_BINDING
    b.Device需要参数
    BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING
    BDB_COMMISSIONING_MODE_FINDING_BINDING

    3. Green Power
    Transmission of a green power message, identifying the status of a light switch,can be accomplished using as little as 50uJ of energy.

    Creen power basic proxy
  • 通过视频学习了一些相关知识。
    蓝牙5特性:1高度通讯,速度可达1.4MBPS. 2.较之前的大幅降低功耗。3.AE,PDU4种另外新增2种,AUX-SCAN-ERQ,AUX-SCAN-RSP.
    蓝牙5的应用:1.可音频应用,将优化整体功耗。蓝牙5是蓝牙4 的4倍2、适用楼宇系统。3.可实现精准定位。
  • 1、更快的传输速度:新版本的蓝牙传输速度上限为24Mbps,是之前4.2LE版本的两倍。
    2、更远的有效距离:理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。当然,实际的有效距离还取决于你使用的电子设备。
    3、导航功能:可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合wifi可以实现精度小于1米的室内定位。
    4、物联网功能:蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。
    5、升级硬件:此前的一些蓝牙版本更新只要求升级软件,但蓝牙5.0很可能要求升级到新的芯片。不过,旧的硬件仍可以兼容蓝牙5.0,你就无法享用其新的性能了。搭载蓝牙5.0芯片的旗舰级手机将于2017年问世,相信中低端手机也将陆陆续续内置蓝牙5芯片。苹果将为成为第一批使用该项技术的厂商之一。
    6、更多的传输功能:全新的蓝牙5.0能够增加更多的数据传输功能,硬件厂商可以通过蓝牙5.0创建更复杂的连接系统。因此通过蓝牙设备发送的广告数据可以发送少量信息到目标设备中,甚至无需配对。
    7、更低的功耗:蓝牙是智能手机的必备功能,随着智能设备和移动支付等越来越多需要打开蓝牙,蓝牙的功耗成为了智能手机待机时间的一大杀手。为此蓝牙5.0将大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不必担心待机时间短的问题。
  • Bluetooth 5带来新的优势有

    1. 更宽广的范围:Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性;
    2. 更快的速度:Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的CC2640无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度;
    3. 增强的广播能力:将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。

    Bluetooth 5的具体应用案例有

    1. 利用蓝牙5遥控器发送音频信息控制媒体播放器;
    2. 家用电器、楼宇自动化控制;
    3. 精确的定位功能、室内导航等。
  • 蓝牙5的三个新特性
    1. 更高的传输速率,是蓝牙4的2倍,除此之外在私有模式下还可以达到更高的速率
    (1) New LE 2M PHY, 速率提升至1.4Mbps, 是BT4.2 的2倍、
    (2)传输的距离较短

    2.更远的传输距离,在同等功耗下,可以实现4倍的传输距离,能够覆盖整个房间

    3. 更大的广播式容量,可以支持传输更多数据的应用(AE)
    (1)增加了新的PDU, ADV_EXT_IND, AUX_ADV_IND, AUX_SYNC_IND, AUX_CHAIN_IND
    (2) 使用了指针,将Primary channels 与 Secondary channels上的数据相关联
    (3) Primary Channels 还是使用的 37,38,39, Secondary data channel: 增加了 BLE data channels
    (4) 扫描也可以使用AE,也支持AUX_SCAN_REQ 和 AUX_SCAN_RSP


    应用实例:

    蓝牙5可以用于 蓝牙遥控器 ,远程控制门锁,家庭楼宇自动化,更精确的定位功能,定位导航
    目前 TEXAS支持 蓝牙5的芯片有 CC2652RB, CC2642R, CC2640R2F, CC1352P
  • 蓝牙5包括4倍的传输距离、2倍的传输速度和8倍的广播数据传输量的提升,很好地契合和解决物联网应用发展中的核心需求,对于不同的应用场景有更高的灵活性,能更好地满足工业控制、智能建筑、智能家居和信标等常规物联网应用,可为物联网市场提供新的机遇。蓝牙5的最大输出功率提高至+20dBm,为更高的覆盖范围提供了功率保障,避免在距离较近时由于较大输入电平造成连接失败。

  • 蓝牙5是在之前蓝牙版本基础上所做的进一步发展,这次的更新主要包括4倍的传输距离,2倍的传输速度,以及8倍的广播数据传输量的增长。这些性能的提升,使得蓝牙技术的应用得以进一步扩展。更长的传输距离将支持整个家居和楼宇范围的覆盖,实现更加可靠且稳健的连接。更快的速度将提升设备的响应能力及性能。而广播数据传输量的增长,也使得设备能够向改进后更符应用场景的解决方案提供更多的数据。此外,蓝牙5还能减少蓝牙设备与其他无线技术之间的潜在干扰,确保了蓝牙设备在日益复杂的全球物联网环境中与其他各类设备并存。

  • Zigbee3.0定义了超过130个设备,涵盖最广泛的设备类型,包括家居自动化,照明,能源管理,智能家电,安全装置,传感器和医疗保健监控产品等等。它既支持易上手的DIY安装,也支持需专业安装的系统。Zigbee3.0简化了开发人员创建物联网产品和服务的选择过程,具备了市场上应用Zigbee标准的数千万台设备的所有特征,支持智能家居、联网照明和其他领域的设备之间的通信和互操作性。Zigbee3.0解决了部分Zigbee不同应用层协议的互联互通问题,也标准化了Zigbee协议,但是Zigbee3.0依旧无法很好的跟WiFi,BLE以及其他协议进行互联互通。Zigbee3.0还是任重而道远。
  • 传统的有线方式RS232,RS485,不易受攻击,有限次的数据交换,但是较慢的速度和较低的带宽限制为支持每秒兆字节数据速率的以太网提供了机会。今天的以太网MAC和PHY接口支持双端口,允许冗余、更高带宽和速度,以及添加更多功能的能力。

    无线通信为网络增加了冗余和弹性。根据应用,可使用蓝牙低功耗、Sub-1 GHz和Wi-Fi等无线技术,在距离、带宽、功耗和噪声灵敏度之间进行权衡。

     

  • 学习了TI的蓝牙5.0mcu cc 1352 CC1352P 器件是一款多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿功能,出色的接收器灵敏度:SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm 这个范围在应用中非常有用 适用于远距离 应用。传感器控制器的低功耗模式电流只有30.8µA 片上还集成了 dc dc 转换器 支持无线升级 (OTA)等功能 是一颗功能强大的芯片。
  • 通过《蓝牙5的新特性介绍》视频的讲解学习,我们很容易知道蓝牙5.0将会在数据传输速度上,信号灵敏覆盖范围,发送更大广播包数据容量上有很大提高。高速模式下,蓝牙5是蓝牙4的两倍,采用的是2M PHY,数据传输速率高达1.4Mbps,极快的完成任务后就能进入低功耗模式,这样很大程度上降低了功耗。LE Code PHY适用于长距离传输,功耗比较大的场景下。蓝牙ibeacon从31个字节提高到255个字节,因此可以携带更多广告信息。蓝牙技术在智能门锁上得到更多消费者的认可,结合智能手机的蓝牙功能,可以做到以智能手机为家门钥匙,车门钥匙的安全可靠操作工具。
  • 视频中讲到新的蓝牙解决方案相比上一代传输更快,传输距离更远,可覆盖家里的各个角落,我就弱弱的问一下可否解决我的问题:家里面积83.47平米,从客厅到厨房的距离约8米,厨房有玻璃推拉门与客厅隔开,燃气表装在厨房橱柜内,橱柜为木门,请问从客厅主机到橱柜内仪表终端,采用蓝牙可否稳定通讯?如果可以,从成本到性能均可可以替换目前wifi方案。
  • 看了蓝牙5.0的视频及资料让我们知道有以下优点:
    1、更宽广的范围能够实现点对点和星型网络,从而为安保系统、照明、烟雾探测器和门锁等智能住宅应用提供可靠的全屋覆盖。TI的SimpleLink超低功耗无线MCU可提供业内领先的RF性能,相较于同类产品具备更宽泛的连接范围和更稳健的连通性,而Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性。
    2、更快的速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用。在医疗、体育和健身等应用中,传输大量数据时的速度也将会加快很多,从而提供更好的用户体验。结合Bluetooth 4.2所带来的数据长度扩展,Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的CC2640无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度。
    3、增强的广播能力将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。

    应用方面有:汽车门禁、TWS蓝牙耳机、无线病人监护仪、物联网、安防等等,更多了解TI SimpleLink蓝牙低功耗CC2640无线MCU产品组合。
    随着蓝牙5.0技术不断提升,相信在未来会有更多更好的产品服务人类。
  • NOTE
    In this video, Ms. Viki Shi, E2EChina technical support engineer, elaborated the new features of Bluetooth 5(BT5.0) and examples of application.
    Three features including high speed mode, long range mode and adverting extension were detailed explained.
    New LE 2M PHY of BT5.0 brings great benefits, comprising 2X throughput compared to BLE 4.X and 2M symbol/s rate un-coded. It is backward compatible with 1M symbol/s rate device. New LE coded PHY can guarantee 500kbps (s=2) on condition of two symbols a bit, with forward error correction and 125kbps (s=8) on condition of eight symbols a bit, repeating the s=2 symbols. Four PDUs are added in BT5.0 to reinforce the advertising extension function. Therefore, data packages can be transferred on both the primary channels and the secondary channels.
    Due to many advantages of BT5.0, it can be applied to a lot of cases such as audio, long range door locker, appliance/home automatic and tracking/door navigation. Also four kinds of BT5.0 chips were introduced including datasheet, use guide, SDK and SimpleLinkTM lessons.
    For detail, please visit www.ti.com.cn/bluetooth5 and www.ti.com.cn/bluetoothforum.
  • 看了TI的学习视频,了解知道了蓝牙5的新特性,较之前的蓝牙4有了很大的突破,导致了之前一些领域因范围,传输速度,功耗等因素,而不能使用蓝牙开发的环境,现在也能用蓝牙来开发应用,TI有专门的设计的蓝牙5芯片,将蓝牙5的优点发挥到极致,尤其是物联网,智能家居方面的应用,较现有的这些方案而言,节省了很多不需要的硬件,从而进一步节省了成本。
  • 观看了Zigbee学习视频,也同时自学了相关内容,受益匪浅,分享如下。

    ZigBee译为"紫蜂",它与蓝牙相类似。是一种新兴的短距离无线通信技术,用于传感控制应用(Sensor and Control)。由IEEE 802.15工作组中提出,并由其TG4工作组制定规范。
    ZigBee无线通信技术是基于蜜蜂相互间联系的方式而研发生成的一项应用于互联网通信的网络技术。 相较于传统网络通信技术,ZigBee无线通信技术表现出更为高效、便捷的特征。作为一项近距离、低成本、低功耗的无线网络技术,ZigBee无线通信技术其关于组网、 安全及应用软件方面的技术是基于IEEE批准的802 15.4无线标准。该项技术尤为适用于数据流量偏小的业务,可尤为便捷地在一系列固定式、便携式移动终端中进行安装,与此同时,ZigBee无线通信技术还可实现GPS功能。
    ZigBee技术本质上是一种速率比较低的双向无线网络技术,其由IEEE.802.15.4无线标准开发而来,拥有低复杂度和短距离以及低成本和低功耗等优点。其使用了2.4GHz频段,这个标准定义了ZigBee技术在IEEE.802.15.4标准媒体上支持的应用服务。ZigBee联盟的主要发展方向是建立一个基础构架,这个构架基于互操作平台以及配置文件,并拥有低成本和可伸缩嵌入式的优点。搭建物联网开发平台,有利于研究成果的转化和产学研对,是实现物联网的 简单途径。

    ZigBee作为一项新型的无线通信技术,其具有传统网络通信技术所不可比拟的优势,既能够实现近距离操作,又可降低能源的消耗。又如,相较于蓝牙等无线通信技术,ZigBee无线通信技术可有效降低使用成本, 即便数据处理的速率并不高,然而,值得肯定的是,ZigBee无线通信技术更为便利,可作为众多用户的理想选择。对于ZigBee无线通信技术的特征而言,主要表现为:
    其一,ZigBee能源消耗显著低于其他无线通信技术。通常而言,ZigBee开展传输处理过程中对应需求的功率为1MW。倘若ZigBee进入休眠状态,则其所需的功率将更低。通俗来讲,通过为装置有ZigBee的设备配备两节5号电池,该设备便可持续运行超过6个月的时间。
    其二,ZigBee研发及使用所需投入的成本偏低。现阶段,ZigBee的成本普遍无需交付专利费。通常情况下,应用ZigBee过程中仅需交付最初的6美元,后续的实际操作便不会产生更高的费用。由此表明,ZigBee的研发及使用成本可为广大用户所接受。
    其三, ZigBee具有较高的安全可靠性。 ZigBee可实现十分完备的检测功能,同时在应用ZigBee时需要进行反复的检验流程。如此一来,切实确保了ZigBee的安全可靠性。另外,ZigBee在传输数据过程中可确保数据流的相对平行性,换而言之,ZigBee可为数据提供宽广的传输空间。

  • 蓝牙5.0利用改进后的2M PHY性能提升了最高数据传输速度(2倍以上)。同时,在需要保证信号覆盖范围的应用场合,则通过改进的接收灵敏度硬件性能、数据编码方式以及降低传输速率(近似理解为变相地增加数据重发次数的算法,一句听不清就多吼几声),实现了通讯距离的极大扩展(4倍),这样可以有效减少智能家居系统中网络的复杂度,提升了系统的可靠性。
  • 目前正在使用TI的CC2652芯片做一个多协议的无线平台。感觉蓝牙5的确是实现了更快/更多/更远的目标,希望后期可以能够把2.4G的协议加进去做DMM,试一试性能

  • 蓝牙5新特性:
    High speed mode
    1..更快的传输速度,是蓝牙4的2倍(私有模式速度还可以更高)。
    New LE 2M PHY
    2x throughput compared to BLE 4.x
    Backward compatible with 1M symbol/s rate device

    Long Range Mode
    2.更远的传输距离,在不增加功耗的前提下提高接收灵敏度,从而实现相当于原来4倍的通讯距离。
    1M symbol rate
    500kbps(s=2)-two symbols a bit, with forward error correction
    125kbps(s=8)-eight symbols a bit,repeats the s=2 symbols

    Advertising Extension
    3.扩展到8倍的广播数据包容量,极大地提升了广播承载能力

    应用:
    基于传输速率的提升,受限于吞吐量的音频应用也可以实现了。用蓝牙5遥控器发送音频信息控制媒体播放器,而且高速模式将优化整体功耗,因为通讯速度更快,时间更短。

    长距离模式下,蓝牙信号的覆盖范围有所增加,蓝牙5的链路长度是蓝牙4的4倍,这种覆盖改进,可以省掉功率放大器或者中继器,降低成本,非常适合家庭和楼宇智能化。

    AE的应用可以是Beacon,使用蓝牙5,Beacon可以携带更多信息,从31个字节增加到255个字节,比如用Beacon进行广告推送,可以传达更多的信息,提供更加个性化的体验。

    还有更精确的定位功能,室内导航等。

    CC2652RB 业内首款用于简化开发的BAW谐振器无晶振多标准无线MCU
    CC2642R 通过新近推出的增强型超低功耗传感器控制器,实现更大的存储器和更低的功耗
    CC2640R2F 超低功耗的低功耗蓝牙无线MCU,通过汽车认证,提供WCSP封装选项
    CC1352P 通过集成式+20dBm功率放大器,支持低于1GHz+2.4GHz并发运行,从而支持更远的距离

    蓝牙产品:www.ti.com.cn/bluetooth5
    蓝牙论坛:www.ti.com.cn/bluetoothforum

    论坛有各地网友在开发过程中遇到的问题和TI工程师对问题的解答,而且还有蓝牙BLE相关的资料,遇到问题请教工程师是很好的解决方法。

  • 在居家无线的使用方面,蓝牙和WIFI都占很大的比重,WIFI一般使用在需要上网或远程控制的产品上,而蓝牙使用在音箱,门锁等产品上。
    新一代的蓝牙5.0具有更高的传输速度,更宽广的传输范围(可以通过星形网络或点对点组网),增加的广播能力。这些新的特点,满足了相当一部分的需求,其独特的性能也便于物联网的各种应用。无论在家居还是在车载方面都能带来大范围的应用,在蓝牙音箱方面,5.0的高速传输速度,使能音质能够带来很大的提升,满足了高品质追求爱好者的需求。其独特的加密方式在越来越多的智能门锁上也得到了很大的应用,目前门锁这一块的发展也很大,越来越多的人家安装了,门锁最大的需求就是安全,蓝牙这种通讯方式,恰恰能满足这种需求。5.0以后的发展空间很大,越来越多的应用场合都可以进入进去。
  • 蓝牙5.0实现更快的传输速度,是蓝牙4.0 的两倍,私 有模式速度会更高;更远的传输距离,功率一定的情况 下,提高接收灵敏度,通信距离增加4倍;扩展广播数 据包容量8倍;传输速度的提升可以应用于媒体的音频 控制功能,长的传输距离实现家庭的全覆盖,省掉功放 和中继器,实现全屋的家用电器自动控制。TI推出了多 款5.0蓝牙芯片;为用户提供更多的选择。鉴于蓝牙5.0 的诸多优点,相信今后将在楼宇自动化、智能家庭网络 、智能医疗、物品跟踪、工业传感器网络等领域有广阔 的应用前景。

  • 通过学习 Zigbee 3.0的新特性,以及入网介绍和 Zigbee Green Power 功能介绍。 感觉可以不需要通过购买无线通讯模块的来应用自己的产品,完全可以在系统内扩展一部分功能模块实现无线通讯功能。
  • 通过 500kbps 和 125kbps 速率的全新编码物理层 (PHY) 实现远距离覆盖。得益于编码 PHY,灵敏度得到提高,但 TX 和 RX 电流消耗依然保持不变。无线调制符号的数量会根据每个数据位进行增加,使得接收器可以轻松地区分信号和噪音。提升后的灵敏度使低功耗蓝牙的覆盖范围从单个房间扩大到整个房屋。

    通过扩大低功耗蓝牙的覆盖范围,减少了对重新传输的需求,以更低的功耗实现了更可靠的网络覆盖。 互联家庭和建筑物将从 HVAC、电子锁、电动工具和机器监控传感器等应用的更大覆盖范围中受益。
    远距离编码PHY带来了非常好的设计体验!
  • 无线通信是发展的必然, 低功耗又是最大的阻力,蓝牙技术和ZIGBEE技术很好的满足了这两个因素,而且随着技术的进步,功能越来越完善,能耗也在稳步的降低,TI产品的这些特性也推动了无线通讯领域的迅速普及。 

    从最早期的蓝牙和 ZIGBEE技术, 到今天的5.0/3.0最新协议, 无线通讯技术不断的在创新,为用户提供更好的服务,更全的功能,更佳的体验,从早期的小距离,小数据量传统,不够快的一些缺点,目前的5.0/3.0都有了长足的改进和提升,并且在安全性上也提供了更好的保证,这些象CC1352P, CC2640优秀的产品,正在以飞快迅速普及,并不断优化性价比,为广泛的用户提供效率,带去便利。

  • 如果使用私有模式的话,速度还可以更高;

    二是更远的传输距离,在不增加功耗的前提下,提高接收灵敏度,

    从而实现相当于原来4倍的通信距离,可以实现整个房子的信号覆盖;

    三是扩展至8倍的广播数据包容量,极大地提升了广播承载能力,

  • 感谢Alvin Chen对于zigbee 3.0的简单介绍,我们现在正在用CC2652R完成一个zigbee 3.0网关的项目,分享一些使用经验给各位。

    协调器使用函数Zstackapi_bdbStartCommissioningReq来创建网络和开启入网允许,参数commissioning_mode设置为BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION,则可以创建一个新网络,下次协调器上电时,依然在这个网络中。下次上电时也可以设置commissioning_mode为0,也可以恢复以前的网络。

    网络启动后,commissioning_mode设置为BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING,则打开入网允许。

    协调器怎么判断一个设备入网?按照zigbee HA的老办法接收ZDP Device Announce这个方法并不能客观的指示节点入网。因为ZDP Device Announce是广播,如果同时入网的设备多了会发不出来。另外End Device每次上电都要广播ZDP Device Announce。这里教大家一个方法,zigbee 3.0的Trust Center会在新节点入网时,无论直连协调器还是通过路由器入网,都会与协调器交互一次密钥,从协调器得到一个唯一独立的APS Link Key。协调器的回调函数pfnTCLinkKeyExchangeProcessCB会传输BDB_TC_LK_EXCH_PROCESS_JOINING状态,来指示一个节点第一次入网到协调器的网络。在用户的主任务中,处理消息"zstackmsg_CmdIDs_BDB_TC_LINK_KEY_EXCHANGE_NOTIFICATION_IND",status值为0时,表示这个节点是第一次入网。

    协调器通过Exchange Key来识别节点是否第一次入网,配合上位机数据库,可以彻底规避节点反复加入网络的问题。

  • 观看了蓝牙5.0视频之后,感觉蓝牙真的有很大的提升,主要有以下几个方面:

    1. 2 倍 BLE 带宽提升:在低功耗BLE4.2 的 1Mbps 的 PHY 增加可选的 LE Coded 调制解调方式,支持 125kbps 与 500kbps,同时还增加了一个可选的 2Mbps 的 PHY。
    2. 通讯距离提升4倍:通过上述降低带宽提升通讯距离的同时依然保持功耗不变,而且还允许最大的输出功率从之前的 10mW 提升至 100mW。
    3. 提升了8倍广播数据容量:从低功耗BLE4.2 的 31 字节提升至 255 字节,而且可以将原先的 3 个广播通道扩展至 37 个广播通道,增加通道选择算法。

    蓝牙的特性大大的提升,使得它的应用更加的广泛,期待蓝牙的功能能再次增强!

  • “手机即钥匙”解决方案,但低功耗蓝牙技术凭借以下优点成为了最理想的选择:

    • 低功耗 – 随着越来越多的电子器件应用于汽车,现代车联网的功耗预算日益缩减,尤其是点火开关关闭时的功耗。因此,低功耗成为了汽车门禁系统设计的关键要求之一。由于汽车门禁系统涉及多个节点,因此每个节点的功耗对整个系统都有较大的影响。低功耗蓝牙技术(BLE)凭借其低功耗特性,成为了此类全时(always-on)应用的理想选择。
    • 准确性 – 由于汽车门禁系统常常暴露在拥挤的城市和地下车库等各种射频环境中,为保证其在这些场所中的可靠性和准确性,系统必须对多径传播效应有很强的鲁棒性。汽车门禁系统的多个低能耗蓝牙锚点可以通过融合不同的数据(如:接收信号强度指示(RSSI)、到达角度(AoA)和从多个锚点采集的相位测距)来解决这一问题。另外,多个被动锚点(或节点)也增加了测量的置信度。因此,低功耗蓝牙技术不仅满足了射频环境中所需的准确性,同时也提高了汽车门禁应用的可靠性。
    • 应用广泛 – 设计“手机即钥匙”解决方案的另一个挑战是确保汽车门禁系统与各种智能手机之间的互操作性。根据2019年蓝牙市场最新资讯,100%的新型智能手机均支持蓝牙技术。随着低功耗蓝牙技术在业界的广泛应用,它已成为智能手机实时定位系统(RTLS)的行业标准。最新蓝牙标准中推出的测向功能使低功耗蓝牙技术得到进一步强化,成为了实现“手机即钥匙”和PEPS等定位应用的关键技术。

    低功耗蓝牙技术在提升汽车门禁系统用户体验方面的潜力是无限的。用户可以边走向汽车,边用智能手机钥匙进行解锁。汽车可以根据自定义数字配置文件,自动适应用户的偏好设置,例如:镜子、座椅、方向盘和抬头显示器的位置。有了基于低能耗蓝牙技术的汽车门禁系统,汽车还可以利用各种安全测距和定位技术对授权的手机进行车内定位,在解锁车门和发动汽车之前再添加一道保险措施。此外,用户可以为朋友和家人创建数字钥匙,为代客停车员创建临时数字钥匙,让汽车共享更加方便。

  • 蓝牙5的新特性有三个方面:
    (1)更快的传输速度。BT5.0增加两个新的物理层2Mbps PHY,传输速度达1.4Mbps ,减少发送和接收时间,更快进入休眠模式,降低功耗。(2)更广的传输距离。BT5.0工作长距离模式,采用新的数据包格式和两种编码方案,功耗保持不变,适用于低速长时间传输方式。
    (3)扩展更大的容量。BT5.0采用新的PDUs,提供更大的有效负载数据,广播和扫描方式都适用。
    其主要应用于音频传输控制、智能家居、室内导航、定位等。
    TI主要支持蓝牙5的芯片有CC2652RB,CC2642R,CC2640R2F,CC1352P等。
  • 更快的传输速度
    蓝牙5.0的开发人员称,新版本的蓝牙传输速度上限为24Mbps,是之前4.2LE版本的两倍。
    蓝牙5.1规范还增加了一些其他功能,例如对通用属性配置文件(GATT)缓存的改进,可以在服务器和客户端之间实现更快,更节能的连接。
    更远的有效距离
    蓝牙5.0的另外一个重要改进是,它的有效距离是上一版本的4倍,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。
    导航功能
    蓝牙5.0将添加更多的导航功能,因此该技术可以作为室内导航信标或类似定位设备使用,结合wifi可以实现精度小于1米的室内定位。举个例子,如果你和小编一样是路痴的话,你可以使用蓝牙技术,在诺大的商业中心找到路。
    物联网功能
    物联网还在持续火爆,因此,蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。
    升级硬件
    此前的一些蓝牙版本更新只要求升级软件,但蓝牙5.0很可能要求升级到新的芯片。不过,旧的硬件仍可以兼容蓝牙5.0,你就无法享用其新的性能了。搭载蓝牙5.0芯片的旗舰级手机将于2017年问世,相信中低端手机也将陆陆续续内置蓝牙5芯片。
    更多的传输功能
    全新的蓝牙5.0能够增加更多的数据传输功能,硬件厂商可以通过蓝牙5.0创建更复杂的连接系统,比如Beacon或位置服务。因此通过蓝牙设备发送的广告数据可以发送少量信息到目标设备中,甚至无需配对。
    更低的功耗
    蓝牙5.0将大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不必担心待机时间短的问题。
    位置查找功能
    蓝牙技术联盟(SIG)宣布的规范的主要特征是定位。蓝牙已经可以用来帮助确定你的位置,就像Wi-Fi一样,但它可以更准确地实现定位。换句话说,使用蓝牙的5.1版本,不仅可以检测到特定对象的距离,还可以检测它所在的方向。
  • 学习下,蓝牙技术联盟(Bluetooth® SIG)发布了全新的Bluetooth 5,这对于目前的蓝牙核心规格4.2(Bluetooth Core Specification 4.2)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网 (IoT)应用领域。凭借Bluetooth 4.2所提供的安全隐私升级,Bluetooth 5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议。
  • 一直对TWS耳机很感兴趣,自己本身也在用。从我个人的观点来看未来tws耳机性能的改进只能从两部分入手,第一部分声音降噪的问题,第二部分就是充电盒的设计了,由于电池的容量有限在有限容量的基础上尽可能的降低功耗,让耳机具有较长的续航能力,这是未来各大厂商研究的重点。而TI的充电盒设计方案用到了大量低功耗芯片,而这些芯片的功耗大多只有几微安,对于像充电盒这种应用场景来说再好不过,TIDA-050007方案的提出也大大方便了研究人员的开发进程,相信未来TI的解决方案能够推动了tws耳机性能向着更高的方向发展。

  • 对于蓝牙5.0和4.2的区别我一直想加以分析整理,通过TI课程的学习在加上我自己对一些资料的整理,大致做了以下的划分。蓝牙5.0和4.2区别在于传输效率、传输距离、广播模式信息容量和功耗。

    1、传输效率提高了2倍

    Bluetooth 5把目前的传输速度提高了2倍。 蓝牙4.2最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,大幅降低功耗,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用,单包数据由原来蓝牙4.0的20字节扩展到蓝牙4.2的256字节。这一改进,将使得蓝牙在医疗,健身,户外,体育等产品应用的体验更好。

    2.、传输距离提高了4倍

    蓝牙5.0标准的覆盖范围将是蓝牙4.2的4倍,也就是300公尺(1公尺=1米)。

    3. 广播模式信息容量提高了8倍

    其广播通信容量从蓝牙4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米,,提升室内定位精确度功能。

    4、 功耗更低,且兼容老的蓝牙版本      

    为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。各大半导体厂商将针对蓝牙5.0标准设计全新的MCU以满足SIG规范,Nordic推出的nRF52840和nRF52832,TI推出的CC2640R2F均支持bluetooth 5,从硬件特性来看,CC2640R2F比Nordic的nRF52840和nRF52832综合睡眠功耗低10倍,这对于穿戴医疗,户外设备,智慧出行,智能家居等行业,将有非常重大的意义。      

    蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度,增加有效工作距离。

    以上就是我个人总结的蓝牙5.0和蓝牙4.2之前的区别,如有其它问题或意见,欢迎交流及指正。

  • 目前蓝牙5技术十份火热,而今年出货量很大的真无线蓝牙耳机正是利用这一技术。视频中介绍了蓝牙5的新特性,一是更快的传输速度,二是更快的传输距离,三是扩展数据包流量。BT5.0增加了两2Mbps PHY,速率达到了1.4Mbps。蓝牙5更低的功耗,更快的传输速度,更多的传输功能相信能更多的应用于智能家居,消费电子等各方面,符合物联网应用,给大家带来更多的好处。