This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:原型电路不工作。

Guru**** 2555550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806598/tps55160-q1-prototype-circuit-does-not-work

器件型号:TPS55160-Q1

EVM 电路板测试成功后、我尝试设计自己的电路、将其用于产品中。

我组装了2块电路板进行测试、但它们都无法正常工作。

我在输出端获得0V、有时在打开连接的波形之后会有一段时间。 测试在无负载的情况下完成。
该电路基于 EVM 原理图、并附在此处。
我在设计中错过了什么吗?

谢谢、
Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈尔德施泰因
    我发现您将一根导线从 Vout 连接到 L2、为什么要添加该导线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我不知道它是如何发生的、也不知道我是如何错过它的。

    切断该迹线即可解决问题。