请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55160-Q1 EVM 电路板测试成功后、我尝试设计自己的电路、将其用于产品中。
我组装了2块电路板进行测试、但它们都无法正常工作。
我在输出端获得0V、有时在打开连接的波形之后会有一段时间。 测试在无负载的情况下完成。
该电路基于 EVM 原理图、并附在此处。
我在设计中错过了什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EVM 电路板测试成功后、我尝试设计自己的电路、将其用于产品中。
我组装了2块电路板进行测试、但它们都无法正常工作。
我在输出端获得0V、有时在打开连接的波形之后会有一段时间。 测试在无负载的情况下完成。
该电路基于 EVM 原理图、并附在此处。
我在设计中错过了什么吗?