Part Number: TPA3126D2
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
1.问题现象:
2台样机播放音乐状态/不播放插入POGOPIN无声,测试发现从功放发生报错,主功放正常播放。不是所有机器都会复现。
2.设计架构:
电池工作时:VBAT——>TPS43061——>TPA3126*2;
工作过程中插入POGOPIN时:POGOPIN23V——>TPA3126*2;
3.验证分析:
(1)不带喇叭测试,Fault现象依然可以复现,排除OC和DC;
(2)瞬间保护,排除OTP,保护后有个7S间隔的打嗝状态(Fault有上拉,反复拉高拉低);

(3)因为23V插入后无法恢复,排除过压和欠压,且报错是在PVDD平稳上升到23V后才发生;
(4)将主从功放的SYNC脚断开,并且把从配置为主,插入POGOPIN后两个功放正常播放,切换为一主一从后依然从功放保护,反复验证6轮,现象一致;
(5)换好的功放到从功放位置,开始播放正常,测试10轮左右出现异常;换下来的从功放各引脚阻抗均无异常。
(6)异常机器将SYNC之间RC改为和规格书一致的4.7K+47pF,问题仍存在。
7月14日分析进展
1.异常主板主从功放GVDD一致,无差异,排除GVDD影响;
2.异常主板从功放的DC OFFSET峰值超过规格书标定限值,但是持续时间只有uS级别,远小于规格书描述的640ms,此项判定逻辑需要彭工和AE确认;
3.异常主板将主从功放交换后插入POGOPIN播放正常,并且更换主功放后播放正常,由此推断是主功放的SYNC脚输出异常,跟着功放走;
7月15日进展
周一换下来的主(异常)功放放到正常板上做主,则插入POGOPIN后该板从功放报错,现象一致。
1.进一步夯实昨天的结论,主从GVDD未发现异常排除GVDD影响;
2.断掉从功放的四路输出LC,依然出现Fault,此时电流只有2A不到,3126的过流保护点是7.5A,进一步排除OC原因;

7月16日进展
上午会议沟通的几个验证方向结果如下
1.主从功放SD脚时间差无差别。

2.异常时从机波形如下:绿色-Fault,蓝色-从机SYNC,黄色-主机SYNC(4.7K+47pF),红色=从机输出PWM波形,看到在报错前PWM频率在波动。

3.另外你提到的SD脚直接上拉到PVCC,因为我们的PVCC是动态的,无法进行此配置,但是我把SD和MCU的IO口断开,接一个1K到3.3V常电,报错现象依然存在。

4.今天又发现一台机器插入POGOPIN异常,同样是Fault报错