This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3802: TLV3802

Part Number: TLV3802

您好,TLV3802数据手册中提及Overdrive Dispersion,有以下两个问题,

①请问这一参量是如何测量的,目前的理解是:TLV3802在 “不同”和“相同”过驱电压下 的传输延迟统计,请问 下图typical值是针对统计值的极值,还是标准差,又或者 Overdrive Dispersion有其他正确的理解

②数据手册的图例中,Overdrive Dispersion表示不同驱动电压下的,器件Propagation Delay的差别,那么针对上图20mV~100mV的测试条件,任意两个不同过驱电压,传输延迟差值的典型值均为5ps吗?5ps这里如何理解

③又或者,Overdrive Dispersion和Propagation Delay的区别在哪里?

期待您的回复,感谢您

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    ①请问这一参量是如何测量的,目前的理解是:TLV3802在 “不同”和“相同”过驱电压下 的传输延迟统计,请问 下图typical值是针对统计值的极值,还是标准差,又或者 Overdrive Dispersion有其他正确的理解

    这个值为官方在表内公布的实验室条件下(相对理想)参考值。(多次测试统计出来的)

    ②数据手册的图例中,Overdrive Dispersion表示不同驱动电压下的,器件Propagation Delay的差别,那么针对上图20mV~100mV的测试条件,任意两个不同过驱电压,传输延迟差值的典型值均为5ps吗?5ps这里如何理解

    如问题一和datasheet中的说明不会均为5ps而是在不同条件下均有波动,但是这个值可以作为参考值。

    ③又或者,Overdrive Dispersion和Propagation Delay的区别在哪里?

    Propagation Delay

    ​信号从输入传递到输出的基础时间延迟

    Overdrive Dispersion

    传播延迟的​​时间抖动​​(皮秒级),由输入信号强度变化导致。

    Overdrive Dispersion一定程度上影响Propagation Delay,但是只是多个影响Propagation Delay的变量之一。

  • 感谢您的回复,所以 Overdrive Dispersion 是统计 “不同过驱电压下” 传输延迟的标准差是吗

  • 您好

    您可以这样理解。