我i用这个芯片做跨阻放大器,但是2引脚和1引脚的电压测试一直都是接近5V的电源电压,理论上在我的电路中应该都是接近0V才对,我在立创商城买了10个,基本测试所有的都是这种效果。但是我用左面这种长引脚的的测试,理论和实际的的效果又是一样的
这是我做的最小电路,5pF电容和100K电阻,并联接1、2引脚,3引脚接地。排除了所有干扰项,但是2引脚依然有4.7V的电压,同样的东西转移到左面的芯片就正常了!!!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我i用这个芯片做跨阻放大器,但是2引脚和1引脚的电压测试一直都是接近5V的电源电压,理论上在我的电路中应该都是接近0V才对,我在立创商城买了10个,基本测试所有的都是这种效果。但是我用左面这种长引脚的的测试,理论和实际的的效果又是一样的
这是我做的最小电路,5pF电容和100K电阻,并联接1、2引脚,3引脚接地。排除了所有干扰项,但是2引脚依然有4.7V的电压,同样的东西转移到左面的芯片就正常了!!!!!!!!
您好
这两个封装DIP是直插封装的,SOIC是贴片封装。
在如您测试的方式下,相对来说SOIC比DIP更脆弱和敏感一些。同样的条件下,SOIC需要相关电路处理来保护外部相关干扰。
同样在您的操作下,焊接对于IC的影响会随着管脚长度存在不同,而且因为是SOIC散热面积小,对于热量的传导慢,所以也容易受焊接倒是的热影响和焊接是否存在虚接等问题的干扰。
综上问题给出以下建议:
1、建议在PCB上进行测试,并适当针对于SOIC做相关电路抗干扰设计。
2、检查焊接是否存在热影响以及是否损伤IC
3、建议从官方渠道采购IC来进行相关测试。
4、如果您对于封装没有倾向,可以使用DIP,反之建议做相关抗干扰等处理来进行应用验证。
我i确实是在PCB中使用的,只是由于出现了上述问题,我直接焊接来排除我PCB版有问题的可能
我开始是用加热台190度加热PCB版焊接,出现了这个问题,后面用电烙铁在小于250度的条件下焊接,都是同样的问题,我用万用表试了各部分的电阻状态,应该都在正常范围内的
我是在立创商城统一购买的IC,应该都是正品,可以提供购买记录和丝印
我需要SOIC的芯片来满足我的需求,我开始用DIP封装是为了前期验证所有的电路逻辑,后期需要贴片IC来满足我的功能
你们确定是由于干扰导致的吗,可以提供相关抗干扰的原理图让我实验吗
您好
关于官方的采购途径请您参考以下链接
https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/faqs/purchasing-online/authorized-distributors.html
我i确实是在PCB中使用的,只是由于出现了上述问题,我直接焊接来排除我PCB版有问题的可能
我开始是用加热台190度加热PCB版焊接,出现了这个问题,后面用电烙铁在小于250度的条件下焊接,都是同样的问题,我用万用表试了各部分的电阻状态,应该都在正常范围内的
您这样应先排除布局等问题,而不是如上操作。因为如上操作无法讨论是不是布局影响。
我需要SOIC的芯片来满足我的需求,我开始用DIP封装是为了前期验证所有的电路逻辑,后期需要贴片IC来满足我的功能
你们确定是由于干扰导致的吗,可以提供相关抗干扰的原理图让我实验吗
根据您的测试,关于干扰影响是相关推测。官方提供一下工具来辅助您进行相关验证
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sloj137
将原理图导入排除外界干扰问题,进一步验证设计还是布局的影响
https://www.ti.com.cn/tool/cn/ANALOG-ENGINEER-CALC
官方辅助计算器帮助您解决参数导致输出不理想
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01565
官方参考设计,您可以参考这部电路来针对您实际情况做相关抗干扰的设计
您好
如果您通过以上工具排除了所有问题,建议您考虑IC问题,如果是从官方渠道采买,请通过以下渠道来进行验证
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
关于质量问题,请您查阅客户退货流程:https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/customer-returns.html