This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助INA2331的单电源放大使用方法

原理图如下:

首先我们用双电源,仿真的时候,按照datasheet中的典型图例放大倍数是正确的,且正常。当我改成单电源的时候,就不可以了。后来将VREF上接了一个1.8V的参考源,就可以了。但是我们做成实物时,发现只要我们插两根杜邦线上,它的输出就会产生一个一定频率的方波,然后我们加信号源,信号源的地接VIN(-),信号源的正接VIN(+),可是这样输出就更不对了。

然后我们就用TINA仿真改成差分输入:

如下图:

 

OUTPUT波形变的很怪异!

但是改成双电源就是对的:

 

求助下,用单电源的话应该怎么办???

谢谢各位了!

  • 你的直流工作点不对。

    参见手册第一页框图,其中内部放大器A1的输出是1.25Vin-0.25Vref,放大器A2的输出时5(Vip-Vin)+Vref,放大器A3输出Vout=5(R2/R1+1)(Vip-Vin)+Vref。需要注意的是应用时应保证3个输出都在手册限制的摆幅之内(对于5V系统,由手册第3页知,输出范围应限制在50mV到4.95V之间)。当你将Vin接地,Vip接信号源时,如果信号源上有直流成分,那么这部分直流会被放大5+5*R2/R1倍,再加上1.2V的reference电压,很可能导致输出的直流点处于5V以上,从而造成工作不正常。

    当你采用差分输入时,应当注意的是差分信号的共模电平。由手册第三页可知,5V系统中,输入信号的共模电平应该控制在0.55V~3.8V,如果你的差分信号共模电平为0,那么电路输出也会不正常。当你用双电源供电时,输入信号的共模范围应该是扩展了,从而可以接受共模电平为0的输入信号。但是如手册所述,该芯片为单电源供电,不建议用户采用双电源。

    如果你的系统中输入信号是单端信号,请保证Vin和Vip有相同的共模电平,下面这幅图是单端信号的电路图,供你参考。