原理图如下:

首先我们用双电源,仿真的时候,按照datasheet中的典型图例放大倍数是正确的,且正常。当我改成单电源的时候,就不可以了。后来将VREF上接了一个1.8V的参考源,就可以了。但是我们做成实物时,发现只要我们插两根杜邦线上,它的输出就会产生一个一定频率的方波,然后我们加信号源,信号源的地接VIN(-),信号源的正接VIN(+),可是这样输出就更不对了。
然后我们就用TINA仿真改成差分输入:
如下图:

OUTPUT波形变的很怪异!
但是改成双电源就是对的:

求助下,用单电源的话应该怎么办???
谢谢各位了!