您好,TI 专家,
我有一个问题在INA321 的cmrr上。
今天我想测试一下CMRR,当我把VIN+与VIN-连起来的时候,发现输出等于输入。没有任何的抑制。
我在TINA里做了仿真,也得到了同样的结果。
我又研究了下INA321的框图,经过公式推导,发现它就应该是这样。
不知你们手册里的94dB是如何得出的?如何测试呢?
同时,我又仿真了下INA333,发现与预期一致。
而INA333的电路结构与321完全不同。
那么321的CMRR到底怎么测试呢?
非常期待您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢!常规的测试方法在321上似乎不适用。
我认为是这个芯片设计有问题。
333上就没这个问题。
对于ECG应用来讲,限制放大倍数的是极化电压范围和电源电压,和REF怎么接并没直接关系。假定你的供电是单5V,REF设在2.5V,你的设备要做到+/-300mV的极化电压范围,那么,仪放放大倍数的上限就是2.5V/0.3V=8.3.
其实是一样的。EMG电极和皮肤接触时也会产生极化电压,第一级仪放能够提供的最大增益就受限于这个极化电压。我知道ECG的相关标准是要求设备能够在+/-300mV极化电压的情况下正常工作。EMG相关标准是如何要求的我就不太清楚了,请查阅相关标准来确定第一级增益。
极化电压是差模的,直接叠加在有用信号上的。因此,若第一级放大器增益过高,饱和后信号就被阻断了。极化电压是通俗的叫法,在标准中可能不这么叫。例如,在心电图仪标准中通常称为直流偏置电压。积分器做反馈其作用类似于高通,目的是去掉信号中的直流偏置(极化电压)。