Part Number: TLV3801
专家,你们好!
我们之前使用了TI的TLV3801作为比较器使用,也在这里进行了讨论https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/785586/tlv3801-tlv3801/2896028#2896028。现在我们新的项目中对于该应用进行了修改,即输入信号变化了,之前输入信号是正极性,现在输入信号进行了反向,变成了负极性。对此我们有几个问题咨询:
1. 负极性输入信号,是否可以作为TLV3801的输入信号?我们的理解是可以的,这里与TI进行进一步确认。
2. 如果上述答案是肯定的,那么输入信号是否需要从输入正端接入改成从输入负端接入?我们的理解,应该是需要与之前接法交换才可,这里也与TI专家进行确认。
3. 由于输入极性改变,所以为了满足输入信号范围的要求,供电方案也需要修改,即VCC接+2.5V,VEE接-2.7V,这样输入信号的范围在-1.2V~+2.5V都可以了。而我们的信号可以通过前端电路控制在0~-1000mV以内。这个供电方案是否合适?
4. 由于信号极性变化,所以阈值极性是否也需要进行变化,即之前的正阈值,现在也应该修改为负阈值?我们的理解是需要提供负阈值,且如上述第2点所述,与之前正极性方案、接入方法进行交换。
5. 比较器工作时,此时对Hysterisis应该如何理解?比如阈值设置为-10mV,那么输入信号需要从0mV丢入-12mV之后才会切换还是输入信号从0mV掉入-8mV就可以进行切换?同时下降沿也类似。