Part Number: THS3470
您好:
我在用XTHS3470 搭接的同相比例运放,信息如下:放大倍数 AV=8.17,(RF用2颗4.3K并联后等于2.15K,RG=300R),运放供电是+/-30V;芯片带大散热片;
1、实验过流功能是 输入直流信号 +3.1VDC,输出 +25.2VDC左右;最初实验设定1A的过流点,通过输出端加载水泥电阻实验,可达到1A过流,测试Iout监控的电压波形发现是: 过流打嗝保护模式;这个1A过流点短时间工作,芯片THS3470正常;
2、继续过流点设定到1.5A, 通过加大水泥电阻15R,通过测试的Iout监控电压换算电流大概为1.28A的时候,短时间还正常工作。然后我用水泥电阻12R进行测试,瞬间看到 Iout监控电压 也是过流的打嗝保护模式,过了3~5S左右后,IC就出现烧毁,表现为:输出短路、电源短路;
3、想请教下:为啥设定1.5A过流点,实验还没到1.5A也会烧毁? 这个过流保护看起来是打嗝保护,是不是运用达不到1.5A的设定过流点? 如果需要设定1.5A过流保护的功能,需要如何操作?请帮忙指导下,谢谢!