This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

精密整流与求绝对值的关系

Other Parts Discussed in Thread: OP07, MPY634

今天向专家请教了两个问题,OP07的升级版和精密整流,感谢TI两位专家的解答。

精密整流和求绝对值等效,当信号在-100mV到+100mV时,如果输入+100mV输出+100mV,那么输入-100mV也输出+100mV。精密整流是运放的一个运用,如附图。

我的问题是有专用芯片吗

  • 不好意思,目前没有专门的精密整流电路。

  • Hi Wang,以上各图是对全波整流一个很好的总结。一般都是运用这些电路来做全波整流的,简单查找了一下,TI暂时还没有这样的专用芯片。

    但是乘法器应该是可以实现绝对值的功能,如MPY634,可以参看datasheet上的figure1电路图,但是其输出offset voltage较大,且要求你的输入波形最好有比较稳定的周期,否则很难得到很好的输出结果。

    相比而言,如上图所示,使用两片芯片是不错的选择。