This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2383: OPA低電流量測不穩定

Part Number: OPA2383

目前在OPA2383DGKR的測試中,觀察到UART讀值出現偏差。

正常情況下,IA、IB的數值應該相當接近

然而在17mA電流抽載時IA、IB讀值跳動幅度大

當電流抽載0.5A以上時就正常

另外,目前Fail Rate 為1%

為了確認是否為料件差異造成,我們以 On‑semi 的OPA(NCS21802)進行交叉比對測試,發現:

  1. 使用 On‑semi 時完全不會出現上述偏差問題。
  2. 在同一台機台上,只要將雙 OPA 中其中一顆替換成 On‑semi,另一顆 TI 的 OPA 測試值也會被帶動回到正常範圍。