This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC3302: 采集方波电流过冲很大

Part Number: AMC3302
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

用AMC3302采集输入信号是这种几乎方波的电流(绿色),变化率很快,发现运放的输出(黄色)在电流上升和下降有很大过冲,导致信号错误。目前思路是换AMC3301的8.2倍增益应该会好。请帮忙分析下这个原因,原理图就是典型电路。

image.png_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=7351037446886155771&skey=@crypt_db46d813_c589fa2e40196e1982a58ef6d3b4acc6&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpg

  • 感谢您对TI产品的关注。
    我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。

  • 您好

    Can you please ask for the shunt resistor part number? 

  • 您好

    我非常确定您的问题出在并联电感上。 

    这就是我同事向你询问零件编号的原因。 

    你需要用低通滤波器来补偿并联电感。

    如下图所示,+3dB 点由并联电感决定。并联电阻越小,带宽越窄。您可能会惊讶于带宽竟然如此之低。   

    在这张图中,我列出了 IsabellenH 的数据表编号。 

    根据经验法则,电感值从 3nH 开始。

    使用上面的公式,你会发现对于 100uOhm 和 3nH 并联电感,最终得到的带宽为 5.3kHz(阻抗图达到 +3dB,误差约为 +40%)。

    你需要做的就是调整RC滤波器,使其截止频率正好位于这一点上。问题在于,如果你只修改R10、R11和C25,就会移除抗混叠滤波器。这意味着所有高于奈奎斯特频率的噪声,也就是来自分流器(电流,而不是拾取到电路走线上的噪声)的噪声,都会发生混叠。

    不过,首先要尝试的是更改输入过滤器:

    其中
    C_C 是 C25,
    R_C 是 R10 或 R11
    ,R_CS 是并联 100uΩ,
    L_CS 是并联电感(估计为 3nH)。

    - 暂时移除铁氧体磁珠。 

    - 将R10、R11更换为100欧姆

    - 将 C25(?) 改为 150nF

    如果你的电容 C56 直接并联在右侧运算放大器的输入端(差分放大器),那就错了。从单片机上看不清楚。
    原因如下。

    www.ti.com/.../slyt087.pdf

  • 感谢回复,图片和链接都打不开,请帮忙再发一下,谢谢!