Part Number: TLV3802-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TLV3802
芯片内两个比较器的输出结果都异常

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果没有示波器的时间显示、比例尺显示或接地参考标记,我无法判断图中显示的是什么……
输出端是如何连接的?
能否提供原理图的其余部分,以展示“STOPx”输出的输出路径和端接方式?
在接收器端,输出端之间应连接 100 欧姆的电阻。输出端的任何部分都不应接地。
另请注意,TLV3802 的输入电压限制为 VEE + 1.5V(低端)。
因此,在 3.3V 电源下,最小输入电压为 1.8V。超出输入范围可能会导致输出失真。请确保输入信号介于 +1.8V 和 +3.3V 之间。