Original question:
LM331: LM331: 频率转换电压,基准电压纯在温度漂移,影响转换精度,应该怎么解决这个问题
Part Number: LM331
您好,
我目前计划采用LM331用作频率-电压转换,但输入频率最高不超过250Hz,正常情况下输入频率在50-100Hz间,如果LM331供电是5V,我的要求是输出电压在0-2V,那是否根据datasheet上如下图参考示例的公式来匹配阻容参数?为满足线性度,阻容匹配有什么要求?
谢谢!
是的,低频的话,Figure 18电路输出纹波小一点。
请参考 AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)