Part Number: LM2903-Q1

我根据上图的理论去设计我的滞回电路,修改R1 R2 R3的阻值。其中我的VTH是固定为0.51V的
我需要的的VH和VL是0.55和0.45,计算出来的R1=4.7K,R2=100K,R3=1K,但我实际测试电路的VH为600mv,VL是460mv。和我理论计算的相差很大。同时理论上修改R1的值变小,我的VH应该会减小,但是实际电路测试的时候是R1增加,VH降低。这个点让我很纳闷。
而且当我R1增大到一定的时候,会导致我的Vin的后端被拉下来。

上面这个图是当我R1增加到6k出现的问题。
总之,对于我的问题描述有两个存在疑惑的地方:
(1)为什么理论计算和实际不符合?实际的R调整和理论变化相反?
(2)当R1变大时,我的Vin为什么会被拉低?