This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求200兆带宽的光电接收器方案

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EP, OPA657, OPA857

导师给可见光通信的任务,要我搭建出发射与接收系统出来

需要带宽200M,调制带宽100M

本人以前搞开关电源没搞过这种高频信号电路呀

请求各路大神指点解决方案或者资料

谢谢

  • 现在的光纤通信已经超过了 10G 的带宽, 你可以参考这类应用中使用的器件

    http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/interface/limiting-amplifier-products.page

  • 你看下这个产品:

    http://www.ti.com.cn/product/cn/onet1130ep

    http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=739&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T

  • 首先感谢您的帮助

    我们做的是在自由空间中的可见光通信,所以光纤通信中的器件我不清楚能不能用

    我们已经用OPA657在洞洞板上焊接了一个它给的示范电路,可是输出幅值太小,到500K就基本没信号了

  • 这种高速板,一定是不能采用洞洞板来搭建来验证,得到的频响特性会很不能反应其性能。

    根据你的描述,500K就基本没信号很有可能就是这种情况,自己画块板测试下。


  • 您好,首先感谢您的回复

    我做的是在自由空间中的可见光通信接收系统,所以我并不清楚光纤的接收在可将光上是否可用

    我读的论文里,都是用PIN管加跨阻放大器,我也用OPA657在洞洞板上搭建了一个技术手册上给的示例电路,可是输出信号很小,到500K后就基本检测不到了

  • 跨阻型放大器应用指南

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca479/zhca479.pdf

  • 可见光经过光电二极管转换后变成的电信号,这个电信号都是一样的,所以只需要保证处理电信号的带宽够了就行。对于整个通信链路来说,光纤,光电二极管都需要满足带宽的要求。可以使用OPA857一类的跨导放大器做光电信号转换。

  • PIN输出的电流信号有多大?如果比较小,那么电路对噪声有很高的要求。

    还有你用洞洞板搭的话,寄生电容电感这些肯定会影响到电路的带宽。

    最好是自己画板子来做,在一个板子上多做几种方案,到时候比较测试。

  • 你好,首先谢谢你的帮助

    我们用的光电二极管是PD333和BPV10,电流是uA 级别

    我们也打算画个PCB试试,可是并没有画高速PCB 的经验,请问有相关这方面的资料分享下吗

  • 你好,首先谢谢你的回复

    我看到OPA857的带宽只有130兆赫兹,我们导师要求的是200兆,这颗芯片恐怕不能满足要求吧

  • 请问这个电信号的带宽是Tr*fH=0.35中的信号带宽吗,还是单纯的指于信号的保持时间的倒数?想请问一下示波器中这样的信号的带宽大约是多少呢

  • 你好,请问你后面这个解决了吗