导师给可见光通信的任务,要我搭建出发射与接收系统出来
需要带宽200M,调制带宽100M
本人以前搞开关电源没搞过这种高频信号电路呀
请求各路大神指点解决方案或者资料
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
导师给可见光通信的任务,要我搭建出发射与接收系统出来
需要带宽200M,调制带宽100M
本人以前搞开关电源没搞过这种高频信号电路呀
请求各路大神指点解决方案或者资料
谢谢
现在的光纤通信已经超过了 10G 的带宽, 你可以参考这类应用中使用的器件
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/interface/limiting-amplifier-products.page
首先感谢您的帮助
我们做的是在自由空间中的可见光通信,所以光纤通信中的器件我不清楚能不能用
我们已经用OPA657在洞洞板上焊接了一个它给的示范电路,可是输出幅值太小,到500K就基本没信号了
可见光经过光电二极管转换后变成的电信号,这个电信号都是一样的,所以只需要保证处理电信号的带宽够了就行。对于整个通信链路来说,光纤,光电二极管都需要满足带宽的要求。可以使用OPA857一类的跨导放大器做光电信号转换。
PIN输出的电流信号有多大?如果比较小,那么电路对噪声有很高的要求。
还有你用洞洞板搭的话,寄生电容电感这些肯定会影响到电路的带宽。
最好是自己画板子来做,在一个板子上多做几种方案,到时候比较测试。
你好,首先谢谢你的帮助
我们用的光电二极管是PD333和BPV10,电流是uA 级别
我们也打算画个PCB试试,可是并没有画高速PCB 的经验,请问有相关这方面的资料分享下吗