LM393: 请问LM393可以支持±12V的电源电压吗?

Part Number: LM393

工程师你好,

我们最近有一个需求是:

MCU输出0-3.3V、占空比为50%的PWM信号(频率为100HZ),现在想将这个信号转换成±12V的PWM信号。我们计划将这个PWM输入到比较器的正,比较器的负输入一个1.65V的稳定电压(3.3V的一半),然后比较器的电源是±12V,希望输出±12V的PWM波。

1.请问这样使用比较器可以吗?

2.有没有合适的比较器推荐?LM393可以吗?

感谢。