Part Number: LM393
工程师你好,
我们最近有一个需求是:
MCU输出0-3.3V、占空比为50%的PWM信号(频率为100HZ),现在想将这个信号转换成±12V的PWM信号。我们计划将这个PWM输入到比较器的正,比较器的负输入一个1.65V的稳定电压(3.3V的一半),然后比较器的电源是±12V,希望输出±12V的PWM波。
1.请问这样使用比较器可以吗?
2.有没有合适的比较器推荐?LM393可以吗?
感谢。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
理论上是可以的,但需要注意共模范围和开漏输出设计,你们可以使用仿真工具先参考下:
www.ti.com.cn/.../LM393