This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA551的应用问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

您好,我想利用OPA551进行如下的应用,请TI工程师帮忙确认是否适合:

(1)功能要求:对0-5V之间的DC信号进行放大(原信号为DA输出模拟信号,最大驱动能力4mA),采用单电源24V供电,输出电压最大能放大到20V左右,要求输出的驱动电流能达到100mA.

(2)应用场合:驱动负载为一个风扇,工作电压3.5~6V,最大电流90mA;驱动几个串联的LED,最大电流30mA;

请问OPA551是否适合?

 我从OPA551的datasheet中看到,OPA551单电源供电可以6~60V,驱动能力200mA. 应该符合要求吧。

  • 如果输入信号频率比OPA551的闭环带宽小很多,应该没问题。两个建议

    1. 做一下瞬态的仿真,即输入信号从最小跳变到最大时,看输出端是否会震荡。注意做这个仿真时要把输出端等效的负载电容/负载电阻考虑进去,这个负载电容/负载电阻应该约等于风扇的输入电容/电阻。

    2. 散热。如果芯片放在风扇附近,散热情况会比较好。如果芯片是用来启动LED而旁边没有风扇,建议在设计之初就考虑一下散热问题。

  • 您好,输入信号是DC信号,直流。如下图所示,电容Cf应该是用来防止自激的。风扇的输入电容电阻暂时不知道,想先做一下实验。我想控制风扇应该没问题,不知道控制LED是否是造成容易烧毁。谢谢

     

x 出现错误。请重试或与管理员联系。