Other Parts Discussed in Thread: OPA551
您好,我想利用OPA551进行如下的应用,请TI工程师帮忙确认是否适合:
(1)功能要求:对0-5V之间的DC信号进行放大(原信号为DA输出模拟信号,最大驱动能力4mA),采用单电源24V供电,输出电压最大能放大到20V左右,要求输出的驱动电流能达到100mA.
(2)应用场合:驱动负载为一个风扇,工作电压3.5~6V,最大电流90mA;驱动几个串联的LED,最大电流30mA;
请问OPA551是否适合?
我从OPA551的datasheet中看到,OPA551单电源供电可以6~60V,驱动能力200mA. 应该符合要求吧。