This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 电路1的传输函数是1/sRC,直流的地方有一个极点RC。
2. 电路2的传输函数是(R2/R1)*1/(1+sC2R2),等于说可以用R2/R1调增益,用R2C2调极点位置。
3. 电路2里,从反相端看进去的电阻是R1//R2,等于说电阻较电路1中的R1小了,所以可以在一定程度上改善失调。不过你可以直接在同相端挂个电阻到地来更好地改善失调。电阻值可以先取R1//R2,然后根据实际情况作微调。
运放积分电路和通常的运放放大电路的本质区别是?
没有本质区别,通常的放大电路传输函数是低通型的,也可以看成是一个低通滤波器,和积分电路差不多。
如果上述电路应用在电荷放大电路中,前端电阻R1有无必要?
电荷放大电路的源应该是个电流源,那么如果转化成输出电压,就要有一个TIA,就是Trans-Inpedance Amplifier。把电路2中前端的R1去掉就是TIA。
建议你回去再去看一下那个文献。跟随器的增益可以是2,就是说传输函数的曲线跑到高频时,会先翘起来再往下掉。翘起来的那部分有可能到6dB,就是2倍。不过从没见过有人这么用,因为翘起来的那一段本身很难掌控。
文献中给的电路就是图3
之前是我的知识体系里就没有 跟随器增益 为2 的这个概念 所以不理解 回头我自己再查下这部分的资料
负载比较大时,有可能输出端出现所谓共轭极点,典型特征是增益翘,相位掉,下图是一个例子。
好的 非常感谢 还特意仿真了
我的应用(通文献中的应用) 是这样的电路后 接50欧的匹配电阻 就直接 通过40米左右屏蔽电缆 进采集卡了
其实 每次问问题 都有点诚惶诚恐 因为很多问题都是最基本的 模电是本科的时候学的 一直没有用过 现在又需求了 感觉很没底 所以经常过来问下 很简单的问题
非常感谢耐心回答
!
建议去TI官网下载仿真工具TINA-TI,可以对运放做DC/AC/noise/Transient仿真,比较方便。
同时官网有很多应用笔记,可以找来看看,应该会有帮助。
TINA-TI 和MULTISM 我都有 两个也都用的 只有先知道一部分概念 再仿真 那效果可能才会好的吧