This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

比较器

Other Parts Discussed in Thread: TL3016, THS4051, THS4281

TL3016搭建成滞回比较器,其输出的方波波形,边沿会影响前级输入的信号,以致于前级信号失真

  • 1. 这类比较器的输入应该是基于开关电容的,或者内部是基于正反馈的原理进行放大。这两种方式都会产生kick-back noise,就是说,开关打开/闭合的瞬间,会有一部分电荷从开关泄放到前端;或者正反馈过程中部分电荷会通过寄生电容反馈到源。不过这种kick-back noise并不会对比较结果造成太大影响,从你的图中也可以看到这一点。

    2. 如果前端的输入只是经过比较器获得一个比较结果,则这部分失真应该可以容忍。如果前端输入除了进比较器,还要进其他的放大器做处理,则建议前端选一个闭环输出负载小的运放,或者在稳定性和速度可以接受的情况下,在输出端加一个电容用来减小这部分失真。

  • 比较之后的输出波形挺好的,但是前级输入的信号我还要进行其余的处理,所以要解决kick-back noise。。。之前曾试过,在后端加跟随器,没有效果。。。但如果在后端加100Ω电阻进行分压,则能减少kick-back noise,但是不能完全解决,还是很明显的能观察到kick-back noise。。。如果在输出端加电容似乎也没有起到很好的效果

  • 考虑换一块普通的运放芯片,速度和DC offset能够满足你的应用,应该就可以解决你的问题。你的信号频率,幅度,电源电压各是多少?

  • 使用普通的专用的电压比较器,不会存在明显的kick-back noise,其实用示波器观察不到。。。但是我需要的是高速比较器,信号的频率范围是10Hz-10Mhz,幅度是1V,电源电压采用+5v和-5v

  • 1. 如果使用普通的放大器,输入无开关电容噪声,内部无正反馈通路,应该不会产生kick-back noise的,不会像你说的用示波器观察不到。需知kick back noise是相对离散时间系统说的,如果你的系统是个连续时间系统,那不会产生这种噪声的。

    2. TI的高速运放很多,能够满足你需要的也很多,比如THS4281,THS4051等等。更多信息可以去TI官网寻找。

  • 用交流耦合,或者一定的隔离措施来消除后级对前级的干扰

  • 采用什么样的隔离措施来消除后级对前级的干扰呢???之前用过用运放搭接成滞回比较器,能够减少kick-back noise,但是随着频率的升高(1Mhz以上),还是会出现kick-back noise

  • 频率上升时,运放的开环增益减小,造成对闭环输出阻抗的控制能力降低,从而使闭环输出阻抗升高。此时运放闭环抽/灌电流能力会下降,建议换一个带宽更大,开环输出电阻更小的运放。

  • 实际上你需要的是驱动,比如加缓冲器。

    其次的办法是在终端加电容。

  • 再建议你 换一颗比较器,因为封装相同的应该有