最近想做一个LC谐振放大器
有几个地方不大明白
1.如何去判断我这个三极管放大电路是否自激? 如果输入信号还可以控制输出 那就是说电路没有自激是不?
2.如果我需要选出15M的有用信号,当LC选频部分已经调好,那么当我不输入信号时 输出端测到的信号 是不是15MHz(幅值很小)?
3.请看下面的电路图 我选好频后 三极管用的是3091 R7=1K 仿真时放大效果很好 实际测试 三极管放大部分根本没有放大信号 反而是缩小了
实际做的电路测试时没有接前级的衰减网络 直接在C1前面加了一个15M左右频率 大小为30mv有效值的正弦信号 输出为24mv左右
请各位专家帮忙分析一下
谢谢了