This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LC谐振问题



最近想做一个LC谐振放大器

有几个地方不大明白

1.如何去判断我这个三极管放大电路是否自激?    如果输入信号还可以控制输出   那就是说电路没有自激是不?

2.如果我需要选出15M的有用信号,当LC选频部分已经调好,那么当我不输入信号时  输出端测到的信号 是不是15MHz(幅值很小)?

3.请看下面的电路图   我选好频后   三极管用的是3091     R7=1K  仿真时放大效果很好   实际测试  三极管放大部分根本没有放大信号   反而是缩小了

   实际做的电路测试时没有接前级的衰减网络  直接在C1前面加了一个15M左右频率 大小为30mv有效值的正弦信号    输出为24mv左右 

   请各位专家帮忙分析一下

    谢谢了