This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图所示是使用OPA847进行跨阻放大的电路,在测试中发现跨阻放大在无光照情况下会输出一个500Mhz,300mV峰峰值的正弦波,按照官方手册计算公式这个跨组放大带宽在68Mhz左右,为啥有反馈电容还是震荡?后来去掉APD,将输入直接接地不震荡,将输入悬空继续震荡,后来将反馈电容去掉之后悬空和加上APD都不再震荡(测试时断开后级连接,直接测输出),这是什么原理?希望有人帮忙分析一下。
顺便问一下这个1看起来很像震荡的信号到底是不是震荡,我自己觉得是,因为频率确实太高了,但是震荡幅度没有饱和,这是什么原因?希望大神一起解释一下
一般方法是加上反馈电容可以消除震荡,反馈电容值并且很小,但如果反馈电阻自带的电容以及layout时反馈走线带来的寄生电容已经达到反馈电容的值,所以就不需要再加,所以要根据实际测试结果,这就是为什么你去掉反馈电容之后震荡消失的原因。
对于跨阻放大器,想让运放稳定工作,选择Cf的值要满足这个公式:
1/2Pai*Rf*Cf=GBP/4Pai *Rf*Cs取根号。Cs为运放前端的寄生电容。
你好
我最近也在做光电二极管的电路,但是碰到一个比较麻烦的问题就是存在的噪声
我看到你的光电二极管前面加个一个滤波电路
请问你这个滤波电路的电容电阻参数是如何确定的,谢谢
还得麻烦你。如果洞洞板能出大致波形,最后肯定是要做PCB的。
和你验证的一样:1,、接入PIN与否,都用10多MHz自激。2、输入接地,自激消失。
可不可以选取合适的反馈电容让自激消失?