Other Parts Discussed in Thread: NE5532, INA111, OPA211
专家老师,我想问一下您,不知道您有没有总结过关于单电源应用场合的东西?
我一直对单电源和双电源的场合不十分清楚
或者帮我推荐些资料什么的也可以~
谢谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在ti主页搜索栏里搜索“single supply”, 会有很多资源。
1、一切双电源电路可以通过简单变换直接使用在单电源场合;
2、一切双电源运放都可以单电源供电,一切单电源运放都可以双电源供电;
3、所谓的单电源运放,是指为了单电源应用场合而设计的运放,几个特点是:低工作电压、R2R、低功耗等;
4、双电源测量系统的性能会由于单电源系统,但是单电源系统成本、功耗更优,适合便携式设备。
对秋之初的回答,有几点不认同
1. 一切双电源电路可以通过简单变换直接使用在单电源场合
-- 一是要看手册上是否有标明如何变换,二是如果可以变换,需注意电源问题。
2、一切双电源运放都可以单电源供电,一切单电源运放都可以双电源供电;
-- 这个应该是不行的,从论坛最近一段时间的帖子来看,有人问到INA111,NE5532是否能单电源供电。从手册上看,两颗芯片的供电都是双电源的,手册并没有提到该芯片可以单电源供电。如果一定要把手册上明确指出双电源供电的运放用在单电源情形下,TI不保证该芯片的性能。
3、所谓的单电源运放,是指为了单电源应用场合而设计的运放,几个特点是:低工作电压、R2R、低功耗等;
-- 双电源供电的运放输出范围也比较宽,比如OPA211,双电源供电下到轨距离不超过0.6V。
运放本身不知道电源是单电源还是双电源,事实上,很多高SNR的音频系统都使用单电源工作,以NE5532为例,ONKYO 的SE-U55SX 就是在单电源工作的情况下获得高性能:)
分享一下OPA211单电源工作与双电源工作的轨宽情况。同样负载下,轨宽只和V+于V-之间压差有关系。