This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于单电源供电场合

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, INA111, OPA211

专家老师,我想问一下您,不知道您有没有总结过关于单电源应用场合的东西?

我一直对单电源和双电源的场合不十分清楚

或者帮我推荐些资料什么的也可以~

 

谢谢您

  • 在ti主页搜索栏里搜索“single supply”, 会有很多资源。

    1、一切双电源电路可以通过简单变换直接使用在单电源场合;

    2、一切双电源运放都可以单电源供电,一切单电源运放都可以双电源供电;

    3、所谓的单电源运放,是指为了单电源应用场合而设计的运放,几个特点是:低工作电压、R2R、低功耗等;

    4、双电源测量系统的性能会由于单电源系统,但是单电源系统成本、功耗更优,适合便携式设备。

  • 对秋之初的回答,有几点不认同

    1. 一切双电源电路可以通过简单变换直接使用在单电源场合

    -- 一是要看手册上是否有标明如何变换,二是如果可以变换,需注意电源问题。

    2、一切双电源运放都可以单电源供电,一切单电源运放都可以双电源供电;

    -- 这个应该是不行的,从论坛最近一段时间的帖子来看,有人问到INA111,NE5532是否能单电源供电。从手册上看,两颗芯片的供电都是双电源的,手册并没有提到该芯片可以单电源供电。如果一定要把手册上明确指出双电源供电的运放用在单电源情形下,TI不保证该芯片的性能。

    3、所谓的单电源运放,是指为了单电源应用场合而设计的运放,几个特点是:低工作电压、R2R、低功耗等;

    -- 双电源供电的运放输出范围也比较宽,比如OPA211,双电源供电下到轨距离不超过0.6V。

  • 分享一篇文章,SBOA059

     

  • 运放本身不知道电源是单电源还是双电源,事实上,很多高SNR的音频系统都使用单电源工作,以NE5532为例,ONKYO 的SE-U55SX 就是在单电源工作的情况下获得高性能:)

    分享一下OPA211单电源工作与双电源工作的轨宽情况。同样负载下,轨宽只和V+于V-之间压差有关系。

  • 专家你好,小弟对这个问题很有兴趣。图太小看不清楚,水平有限你的解释没有完全看懂,可以通俗一点儿详细一点儿解释一下么?感激不尽,另外在运放的选择上有什么需要注意的呢?拜谢

  • 简单的说就是所有的运算放大器都可以应用在单电源场合。为了能够充分利用低电压,能够接受更为宽的输入范围的信号,我们尽量选择RRIO 轨到轨的运算放大器。例如TI的 opa3XX opa7xx 等。

  • 用何种运放,主要看信号地和运放电源的关系。 当信号地为运放+-电源地一致时;原则上用双电源结构,否则用单电源。 这个建议主要建立在开机过度过程的判定,原则上;稳态时的双电源/单电源网络可以转换,可上电时;由于两个拓扑信号与运放地压差不同,有可能上电有直流分量而导致输出暂态漂移。因此;需要谨慎判断。