之前发贴:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/105669.aspx
现在问题是将输入设置为INP1+INN1或是INP2+INN2(电路上,两种方法刚好反相,即同一个输入信号V+,V-,使用IN1时,INP1接V+,INN1接V-,使用IN2时,INP2接V-,INN2接V+),
设置各种GAIN时无反应,
:V+ - V- = 100mV ; 无反应是指:输出一直等于Vcom
但设置成INP1+INN接地 或INN1+INP接地 ..等,只要INN/INP/N/P单端输入时,设置不同的GAIN,输出都会相应比例变化, COM接2.5V VSOP是5.2V VSP+15V,VSN-15V