This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
amc1301中的
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1500 VPK
VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压(正弦波) 1000 VRMS
VIOTM 最大瞬态隔离电压 7000 VPK
都是哪些电压呢?
如果测量一个AC 5kv的电压,电阻分压后用amc1301做隔离是否可以?或有其他方法?
这几个隔离电压指的是AMC1301 符合DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10)认证标准,这个标准规定的几个最大隔离电压值的大小。
那么如果想测量一个5KV的电压,需要通过分压电压保证其电压范围在AMC1301的输入共模电压范围之内。
Vcm范围为–0.16~(VDD1-2.1)V。
关于理论和认证的隔离电压等级,建议你可以看看TI的应用手册:
http://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf
另外,关于你说的AC 5KV这个例子比较极端,一般应用中不会出现,单相220,三相380V,高压动力电池700V-1000V已经算是很高的。
在上述这种应用场景,常见的电压采样方式使用的是AMC1301的方式或者其他种类的输入高阻抗的1:1隔离运放。
谢谢。