Other Parts Discussed in Thread: AMC1301
amc1301中的
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1500 VPK
VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压(正弦波) 1000 VRMS
VIOTM 最大瞬态隔离电压 7000 VPK
都是哪些电压呢?
如果测量一个AC 5kv的电压,电阻分压后用amc1301做隔离是否可以?或有其他方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301
amc1301中的
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1500 VPK
VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压(正弦波) 1000 VRMS
VIOTM 最大瞬态隔离电压 7000 VPK
都是哪些电压呢?
如果测量一个AC 5kv的电压,电阻分压后用amc1301做隔离是否可以?或有其他方法?
这几个隔离电压指的是AMC1301 符合DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10)认证标准,这个标准规定的几个最大隔离电压值的大小。
那么如果想测量一个5KV的电压,需要通过分压电压保证其电压范围在AMC1301的输入共模电压范围之内。
Vcm范围为–0.16~(VDD1-2.1)V。
关于理论和认证的隔离电压等级,建议你可以看看TI的应用手册:
http://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf
另外,关于你说的AC 5KV这个例子比较极端,一般应用中不会出现,单相220,三相380V,高压动力电池700V-1000V已经算是很高的。
在上述这种应用场景,常见的电压采样方式使用的是AMC1301的方式或者其他种类的输入高阻抗的1:1隔离运放。
谢谢。