本来是发在电源版的,但是哪里一直没人回复,所以移动到这里了。
第一次使用TINA-TI,很多问题搞不定。
今天刚下载的Tina90-TIzh.9.3.150.328.zip,又下载了LM3481 TINA-TI Transient *** Model和LM3481 TINA-TI Average *** Model两个模型。解压后得到.LIB、.TLD、.TSM三个文件。
然后发现竟然无法加载这两个模型。
首先尝试用导入TINA库和设计,结果无法加载文件夹。
尝试使用插入->宏,打开TSM文件,显示无法打开文件。
尝试将解压后的文件放入MACROLIB和SPICELIB中,可以在制造商模型->SMPS中看到,但是加载时显示
the selected macro is not present in the library index.
the library needs to be rebuilt.
re-build the library?
不管点“是”还是“否”都不管用。
我实在没办法了,网上也查不到关于TINA如何导入TI官方模型的资料。