This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TINA-TI中TI官方模型无法加载

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481

本来是发在电源版的,但是哪里一直没人回复,所以移动到这里了。

第一次使用TINA-TI,很多问题搞不定。

今天刚下载的Tina90-TIzh.9.3.150.328.zip,又下载了LM3481 TINA-TI Transient *** Model和LM3481 TINA-TI Average *** Model两个模型。解压后得到.LIB、.TLD、.TSM三个文件。

然后发现竟然无法加载这两个模型。

首先尝试用导入TINA库和设计,结果无法加载文件夹。

尝试使用插入->宏,打开TSM文件,显示无法打开文件。

尝试将解压后的文件放入MACROLIB和SPICELIB中,可以在制造商模型->SMPS中看到,但是加载时显示

the selected macro is not present in the library index.
the library needs to be rebuilt.
re-build the library?

不管点“是”还是“否”都不管用。

我实在没办法了,网上也查不到关于TINA如何导入TI官方模型的资料。