This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3886的供电电流最大应该是多大

Other Parts Discussed in Thread: LM3886, LM2588, LM2586, LM2587

我准备用正负24V供电,LM3886的供电电流应该多大

  • 只要你的电压在合适的范围内,你的电源会自动调整到合适的输出电流的。电压源的本质就是输出稳定的电压,电流不做要求。

  • 有的电源上除了标定电压外,还会标定电流值,这个电流值为最大输出电流值。跟负载有关系,也就是说,就算你负载再小。也只能获取最大的电流是这个。不会高于这个。这个参数考察的是电源的带载能力。负载的最小阻抗就=额定电压除以这个电流值。也就是负载的阻抗最小允许是这个阻抗,高于这个就不能正常驱动了。。

  • 供电电流70ma,手册有写

  • 供电电流是和负载有关的,我想您参考这个参数,是想看带载能力吧,那么在选择power时候,power IC datasheet中会对输出电流有描述。

  • 亲;LM3886耗电包括两部分:静态电流和负载电流。70mA是该器件静态电流,一旦带载后,实际电流会非常大。

    有个粗略的估算法,用你的供电电压除以负载电阻值,一般就是你的最大供电电流了。亲不妨试试。

  • 我得知道这个LM3886在工作的时候他需要多大的电流才能驱动, 我才能选择合适的电源芯片给他供电。LM3886手册figure6图像描述了在输入正负24V时,supply current在50ma附近,那我选择一个输出电流在100ma以上的电源芯片不就行了吗?

  •   给LM3886提供电流让他工作起来跟工作LM3886能提供的电流是两码事好吧

  • 亲;LM3886是功率放大器;是可带功率输出的。除非亲只用作电压放大;负载电流小于20mA,亲的决定才是可接收的。

     

    举个实例吧:

    假设LM3886带4欧负载,24V供电下的最大电流;实际上就是攻防饱和输出时的负载电流。可以粗略的计算为:

    24V除以4欧,等于6A。也就是说,亲需要为LM3886准备最大6A输出能力的电源才刚刚够用。

    由于6A远大于50mA电流,这静态电流就忽略掉了。

     

    假设负载是10k,24V供电下的最大负载电流是:24V除以10k;等于2.4mA。那么;亲需要提供的电流为:

    50mA+2.4mA=52.4mA

     

    所以;亲在决定前;必须弄清楚负载究竟是多大,否则;差以毫厘谬着千里。

  • 手册figure6描述了供电电压和供电电流的能力,输入正负24V,供电电流在50ma附近。所用的电源IC输出的电流满足50ma,LM3886就可以工作了,接上负载后LM3886输出的电流假设2A,这2A电流可以由板子上电源适配器提供

  • ?请画出原理图!

  • 你说的是对的,是我理解错了。我之前选的电源芯片是不行的。请问你有

    输入5V-12V,输出-24V,Iomin=500ma的方案吗,或者合适的芯片

  • 亲;LM2586、LM2587、LM2588比较适合用在亲的系统中。建议参考下。

  • LM2588的输出电流大很合适。可以用flybuck做成输出正负24V。有两个想法,但是,遇到了一些问题

    1、可以仿照下面这个电路,用一个变压器做成正负24V,问题是没有这种标准的变压器,假如输入12V的话,要选择1:2的变压器,但是电流该怎么让他输出500ma以上

    2、第二种就是向下面这图一样,利用两个LM2588分别产生正负24V,但是又不知道-24V该怎么弄出来