你好,在使用OPA847的作为跨导放大器时,由于光电传感器使用的是差分接法,故采用交流耦合,反相输入的跨导放大器接法。
具体电路如图所示:
1.现在的问题是无论我如何调整C148,前端的带宽始终是受限的,大概在70MHz左右。
请问这可能是由什么原因产生的。
另外,如果用示波器探头查看输出信号,应该设置为1M 欧还是50 欧阻抗。
还有就是是不是采用1M欧阻抗时,前端需要添加一个100欧的电阻来隔离电容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没看出来这是个跨导放大器,你确定输入是电压,输出是电流?如果输入是电压,那运放的正负极接的对吗?
这个电路看上去像个跨阻放大器,但是C45和R221组成的高通滤波器直接把输入的电流信号转电压了。后面那个运放既不像跟随器,也不像放大器。
可否解释一下电路工作原理?
一般这种电流转电压的应用,前端是不用交流耦合的,你可以参考一下OPA656,OPA320手册里的接法。建议把C45换成一个0欧姆电阻试试。同时,前端带宽受限不一定是运放的原因,如果在输入运放前,带宽就已经被限制了,那运放带宽再大也没有用啊。你可以测一下带宽究竟是在运放输出受限,还是在PD3,PD4输出就已经受限了。如果是在PD输出就已经受限,可以考虑把C34和C54拆了。
1. 没有专门的仪器?如果没有,那只能靠运放了。
2. 我不知道PD内部模型是怎样的,对于C34和C54的影响只是猜测,你可以试一下。
3. 如果输入输出都调整了,那么传输线也应该匹配到50欧姆。
4. 试试50欧姆。
5. 前端可以加,但是需要注意这个电阻的取值,不要取得太大恶化前端的频率响应。
测试时你已经把隔直电容换成0欧姆电阻了?另外,这幅图纵轴单位是dBΩ,是跨阻随频率变化的曲线,注意一下这条曲线不是电压增益。
另外,PD产生的信号频率范围是多少?如果最高是70MHz,那就不是运放的带宽受限了。你可以查一下PD的手册。
那肯定不够了,手册上关于跨阻的那张图,跨阻的-3dB带宽最大也就是几十MHz了,确实没法扩展到1.5GHz去。从先前的应用来看,光电转换没有遇到过上G的频率。如果你的信号是个高频窄带信号,比如1.5GHz附近带宽几十M,可否考虑先做个混频把频率搬下来,然后再处理?
带宽太大了,即使847这么大带宽的运放也很难做到。试试看用其他方案行不行。