Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA320, OPA656
你好,在使用OPA847的作为跨导放大器时,由于光电传感器使用的是差分接法,故采用交流耦合,反相输入的跨导放大器接法。
具体电路如图所示:
1.现在的问题是无论我如何调整C148,前端的带宽始终是受限的,大概在70MHz左右。
请问这可能是由什么原因产生的。
另外,如果用示波器探头查看输出信号,应该设置为1M 欧还是50 欧阻抗。
还有就是是不是采用1M欧阻抗时,前端需要添加一个100欧的电阻来隔离电容。