This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LM358使用问题

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9062

关于运放使用问题整理

1,放大倍数为100倍。

2,电阻比例为220K/2.2K。

3,输入端检测的为热电偶(热电偶在常温下两端的电压差基本等于0mV,在较大火力加热的情况下两脚的

电压差大概在30mV左右,火力大小不同,热电偶温度不同,电压差会有不同。)

4,下图1为原理图。其余图为灶具热电偶接好后并通电的情况,但是没有点火的情况。可以看到万用表上

显示的电压(为放大100倍后的输出端电压)有较大偏差。注意此时并未点火加热。电压值设定是输

出电压超过0.5V即判断有火。

另:曾用其他品牌放大器出现以下情况:在常温下测得输出端电压为0V(正常),然后点火,在火焰

点着以后,输出点电压上升,逐渐上升到2.7V(正常);然后关闭气源,火焰熄灭,输出端电压逐渐下

降(正常),但是当下降到0.5V左右时卡死,电压不在下降(不正常)。注意,在整个过程中是有一个

万用表,一直在测试热电偶两脚的电压的,在输出的电压卡死的时候,看热电偶两脚的电压,并没有

卡死,还是在逐渐下降,大概15秒后,基本等于0mV.

 

综上所述:

请帮助分析,是否器件本身有质量问题,还是器件的选型有问题,如果是选型有问题,请帮忙推荐合理的型号。以确保本产品的质量稳定。谢谢!

 

    工程部    吴广

13424678291

 

 附件有图片 

 

 

运放问题整理.doc
  • 输入信号 30mV

    您可能不曾留意过运放信号输入端有个失调吧. 校准一下, 我想是能够满足你的要求的.

  • 谢谢!软件处理的话应该是可以解决。

    但是,第一:我用ST的试过了,没有这么大的,放大100倍以后也才2mV,相当于就是0. 

                 第二:我问题中提到的,也是客户纠结的,也是我比较担心的,就是:不知道为什么他会卡在0.5几V不下来。如果只是有一个失调电压,软件处理是没有问题的,但是如果出现卡在高位下不来就完了。做了不到200发现了2个。但是也不是每次都会卡在同一个电压,而是偶尔也正常下降。

    现在我可能先暂时选ST贴片的用的。

  • Hi guang,

    我看了你的附件,有两个问题想问一下:

    (1)附件图片中万用表显示的是没有点火情况下LM358的输出电压吗?

    (2)整个运行过程中,LM358所处的最高温度为多少?

  • 吴工 您好

    我初步判断 可能是运放选择的不是很合适 LM358的offset比较大 最大值 有7mV 那么如果放大倍数100倍的话 输出就有0.7V的压降了 会被误判断

    我推荐您使用TLV9062 这款芯片跟 LM358是pin to pin的 您可以直接替换使用

  •  建议选择Vos低,温漂小的精度运放。