Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9062
关于运放使用问题整理
1,放大倍数为100倍。
2,电阻比例为220K/2.2K。
3,输入端检测的为热电偶(热电偶在常温下两端的电压差基本等于0mV,在较大火力加热的情况下两脚的
电压差大概在30mV左右,火力大小不同,热电偶温度不同,电压差会有不同。)
4,下图1为原理图。其余图为灶具热电偶接好后并通电的情况,但是没有点火的情况。可以看到万用表上
显示的电压(为放大100倍后的输出端电压)有较大偏差。注意此时并未点火加热。电压值设定是输
出电压超过0.5V即判断有火。
另:曾用其他品牌放大器出现以下情况:在常温下测得输出端电压为0V(正常),然后点火,在火焰
点着以后,输出点电压上升,逐渐上升到2.7V(正常);然后关闭气源,火焰熄灭,输出端电压逐渐下
降(正常),但是当下降到0.5V左右时卡死,电压不在下降(不正常)。注意,在整个过程中是有一个
万用表,一直在测试热电偶两脚的电压的,在输出的电压卡死的时候,看热电偶两脚的电压,并没有
卡死,还是在逐渐下降,大概15秒后,基本等于0mV.
综上所述:
请帮助分析,是否器件本身有质量问题,还是器件的选型有问题,如果是选型有问题,请帮忙推荐合理的型号。以确保本产品的质量稳定。谢谢!
工程部 吴广
13424678291
附件有图片