This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1200单端输出和供电遇到问题!

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

我的产品是10个5V输出并联,50v输出,我想测每个产品的电压,选择amc1200。由于产品比较多,不想再输出端增加运放以减少成本,如下图。不知道可以吗?隔离电压为B0505s模块,不知道电压波纹会对检测有影响吗? 我的检测精度要求不高,0.05V误差就可以。

我想在电压隔离端加个稳压AMS1117-3.3,然后给放大器供电,不知道可行不?

  • AMC1200 是全差分隔离运放. 用这个器件做模拟信号传输是可行的.

    倒是多路切换怎么做, 没有看明白你的方案, 或许是关键问题所在

  • 请不要重复发帖. 以其重复, 不如把问题再描述得清楚一些.

  • 我的产品是10个5V输出并联,50v输出,我想测每个产品的电压,选择amc1200。由于产品比较多,不想再输出端增加运放以减少成本,如下图。不知道可以吗?隔离电压为B0505s模块,不知道电压波纹会对检测有影响吗? 我的检测精度要求不高,0.05V误差就可以。

  • 昨天可能没有表达清楚,第一次上论坛,不太熟悉。我重新画了一下图纸:产品串联,正常5V输出,最高不会超过6V。

    输入分压后 V =    0.8K/(20.2K+0.8K)*5V = 190.47mV

    问题1:在精度要求不是很高的情况下,输出测VOUTN(6脚)和GND(5脚)可以直接连接在一起吗?作为单端输出接入模拟开关,然后给单片机ADC。

    问题2:我检测5V,左侧供电3.3V是否可以?

  • 问题1:在精度要求不是很高的情况下,输出测VOUTN(6脚)和GND(5脚)可以直接连接在一起吗?作为单端输出接入模拟开关,然后给单片机ADC。

    精度要求不高的情况下,也不能将输出VOUTN和GND接在一起,因为输出有共模电压,必须用一个运放实现差分转单端的功能。如果需要,电路可以推荐给你。

    问题2:我检测5V,左侧供电3.3V是否可以?

    可以,只要保证输入信号范围在+-250mV范围内。

  • 我做了一下实验,测了一下数据:

    测试后发现比例不是8倍,实际测试结果放大倍数超过了8倍,没有线性比例?不知道哪里出现了问题?

  • Hi hao,

    建议在AMC1200电源管脚加足够的去耦电容;然后断开R15,R19,隔断AMC1200与后级电路的连接来测量AMC1200的输出,首先确保AMC1200的输出正确。

  • 加了10uf电容,断开电阻后测试,放大倍数约为10倍,不是8倍

    0.083       0.827

    0.094V     0.945

    0.106       1.047

    0.118       1.164

    0.125       1.225

  • 我将分压电阻减小为5.1K与200欧姆 做了实验

    电压          分压          VP-VN

    3.5V         0.131        1.318

    4.0V         0.150        1.500

    4.5V         0.169         1.672

    5.0V         0.188         1.873

    放大倍数依旧是10倍左右???

x 出现错误。请重试或与管理员联系。