采用CD4013(CD4013BM96)作为按键开关电路,
发现有如下的问题,第一步将Q1后级的R1 MOS管都去掉,第二步,采用3.3供电,用万用表测试Q1发现始终为高电平,无法切换。 但是测试 Q1非 引脚,发现可以切换,(仅仅是在万用表测试电压档正极挨着Q1非 引脚的时候电路 Q1才可以正常切换)
随后发现拆掉C4电容后 在3.3v下可以实现Q1的电平切换。
但是发现4.2v不可以,随后用万用表测试,发现万用表接到q1非 线上时,如果为x1档,电路可以正常切换,如果为x10档则电路无法工作。
对Q1非线电路进行 上下拉均无效。
请帮忙解释一下。